Accès aux rubriques
Information complémentaire
Webcast 1 – Gérer son chauffage connecté
Plus gros poste de consommation électrique d'un foyer, le chauffage est une cible majeure dans toute démarche d'optimisation des dépenses énergétiques ! Au 1er janvier 2027, il sera d'ailleurs obligatoire pour tous les Français d'équiper leurs logements neufs ou existants d'un système de pilotage du chauffage par pièce.
Legrand propose des solutions adaptées à tous les budgets, en neuf comme en rénovation, pour répondre efficacement aux exigences réglementaires :
- des thermostats pour piloter une chaudière (ou un système de climatisation)
- des vannes thermostatiques pour maintenir une température idéale pièce par pièce
- une sortie de câble connectée pour contrôler les radiateurs avec ou sans fil pilote
Le pilotage de ces solutions se fait très facilement via l'App Home + Control, avec notamment la possibilité de programmer des plannings et de suivre ses consommations.
Découvrez-en plus dans l'épisode 1 de notre webcast "Branchés sobriété" !
Le chauffage est un très grand enjeu, aussi bien pour les professionnels que pour les ménages : garantir l'optimisation des consommations en lien avec ce poste est donc essentiel. C'est justement ce que font nos solutions, en répondant à tous les besoins et tous les budgets.
Information complémentaire
Webcast 2 – Gérer les autres postes énergivores
Après le chauffage, les 3 principaux postes énergivores du logement sont le chauffe-eau (ECS), la recharge du véhicule électrique et la pompe de piscine.
Legrand propose deux solutions pour optimiser la consommation en lien avec ces postes :
- le contacteur connecté Drivia with Netatmo pour piloter et programmer l'utilisation des équipements gourmands en énergie, par exemple en fonction des heures creuses ou des habitudes de vie
- le délesteur connecté Drivia with Netatmo pour contrôler les équipements connectés en les éteignant progressivement et proactivement en cas de surconsommation et ainsi éviter de passer à un contrat d'énergie supérieur
Très simples à installer dans le tableau électrique, le contacteur et le délesteur connectés sont pilotables depuis l'App Home + Control qui permet un véritable suivi des consommations et une optimisation des dépenses énergétiques du foyer.
Découvrez-en plus dans l'épisode 2 de notre webcast "Branchés sobriété" !
Le contacteur et le délesteur connectés Drivia with Netatmo sont deux véritables alliés budget pour tous les foyers : en plus d'être simples à installer et à configurer, ils permettent de gérer de façon efficace la consommation du logement.
Information complémentaire
Webcast 3 – Gérer ses volets roulants
La gestion et l'automatisation des volets roulants permettent elles aussi de réaliser de belles économies d'énergie :
- en limitant la déperdition de chaleur par les fenêtres, qui représente jusqu'à 15% (source : Ademe) de la déperdition de chaleur globale
- en permettant une utilisation pertinente de l'apport gratuit d'énergie du soleil afin de réduire les besoins en matière de chauffage l'hiver et de climatisation l'été
Legrand propose un ensemble de commandes connectées filaires, sans fils ou sans fils sans pile pour faire des ouvrants des vecteurs d'efficacité énergétique au quotidien. Ils se contrôlent via l'App Home + Control, avec notamment la possibilité de créer des plannings selon les rythmes de vie, les horaires ou encore les données météo.
L'assurance de se conformer à la RE2020 en gagnant un nombre important de points Bbio et DH !
Découvrez-en plus dans l'épisode 3 de notre webcast "Branchés sobriété" !
Voir les produits Découvrir des solutions connectées et centralisées
En permettant une gestion précise et personnalisée des ouvrants, les fonctions proposées par l'application Home + Control, telles que les plannings et les automatisations, participent grandement à l'efficacité énergétique du logement.
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.