Atténuer le changement climatique

La RSE chez Legrand

Pleinement conscients de notre responsabilité envers l’environnement, nous nous engageons à diminuer notre empreinte carbone pour lutter contre le changement climatique, en adoptant des objectifs à court, moyen et long terme. En investissant dans des solutions innovantes, Legrand contribue activement au développement d’une société bas carbone.

Accès aux rubriques

Les engagements de décarbonation du Groupe

Le 30 avril 2024, Legrand annonce la validation par le SBTi (Science Based Target initiative1) de son engagement Net Zero, soit une réduction de 90% de ses émissions de gaz à effet de serre (Scopes 1, 2 et 3) à horizon 2050, par rapport à 2022. 


Cette trajectoire carbone long-terme s’accompagne d’une accélération des objectifs de réduction des émissions du Groupe d’ici 2030, par rapport à 2022, avec :

  • une réduction de 42% des Scopes 1 & 2
  •  une réduction de 25% du Scope 3

 Legrand annonce également son adhésion à RE1003, avec l’objectif d’atteindre 100% d’électricité provenant de sources renouvelables d’ici 2030.

Information complémentaire

Feuille de Route RSE 2025-2027

  • réduire chaque année de 10% les émissions de CO2 de nos activités en améliorant l'efficacité énergétique de nos usines et en déployant des énergies renouvelables
  • encourager au moins 250 fournisseurs clés de Legrand à avoir un objectif officiel de réduction des émissions de CO2 de 30% en moyenne d'ici 2030
     

Réduire nos émissions de CO₂ directes : Scope 1 et 2

legrand siege limoges parking ombriere pv 1222x569

Achat énergies vertes

En 2023, dans la continuité de 2022, 100% de l’électricité consommée par Legrand en France est d’origine renouvelable, par contrat avec nos fournisseurs d'énergie. L’électricité verte provient essentiellement de parcs éoliens présents en Occitanie. 

Installation panneaux photovoltaïques

Dans le cadre de son engagement en faveur des énergies renouvelables, Legrand a déjà équipé de panneaux photovoltaïques 3 sites en France, dont son siège et le site de production de Magré à Limoges. Trois de plus sont prévus, en 2024.

La superficie totale des panneaux installés dépasse les 8800 m2, représentant 3% de la consommation totale en 2023, permettant d’éviter 174 tonnes de CO2 par an. 

Information complémentaire

Politique de mobilité

Depuis 2022, les sites de Legrand en France s'équipent progressivement en solution de recharge pour véhicules électriques. Il y a actuellement 210 points de charge et 80 supplémentaires sont prévus pour 2024. Fin 2024, tous nos sites seront donc équipés.

Depuis 2023, les chemins de câble LCM sont livrés sur les chantiers des clients de la région parisienne, par 3 camions grues roulant au BioGNV, ce qui correspond à une baisse des émissions de 60 tonnes par an. 
 

Réduire nos émissions de CO₂ indirectes : Scope 3

Dans le cadre de sa feuille de route RSE 2022-2027, Legrand a pris l’engagement d’encourager au moins 250 fournisseurs clés à avoir un objectif officiel de réduction des émissions de CO2 de 30% en moyenne d’ici 2030.


En 2023, 195 fournisseurs du Groupe se sont engagés officiellement à réduire leurs émissions de CO2 aux côtés de Legrand, dans plus de 16 pays. 
 

Information complémentaire

Déploiement de nos offres produits efficacité énergétique

Le secteur du bâtiment est responsable de 37% des émissions de CO2 mondiales. L’amélioration de l’impact carbone et de la performance énergétique des bâtiments est donc un enjeu majeur pour Legrand. L’impact des bâtiments lors de leur construction ou rénovation est de plus en plus normé d’un point de vue environnemental, ce qui engendre une demande croissante pour des produits éco-conçus et une transparence dans la transmission des informations environnementales. 
 

Information complémentaire

Empreinte carbone de nos produits

Legrand a entrepris une démarche proactive en matière de transparence environnementale en mettant progressivement à disposition de ses clients l'empreinte carbone de ses produits via les PEP, qui donnent les émissions carbones générées lors des 5 phases du cycle de vie du produit : Fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie. 820 PEP sont disponibles sur la base PEP ecopassport. 


La donnée carbone, phase fabrication, est mise à disposition progressivement dans le Tarif professionnel de référence. Dans le document d’avril 2024, 5600 références ont une empreinte carbone renseignée.
 

Questions fréquentes

En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication. La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont...
En savoir plus
Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme. Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la...
En savoir plus
Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité. Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité...
En savoir plus