Quelle est la différence entre un BAES reconditionné et un BAES neuf ?

En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication.

La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont été utilisés, puis désinstallés (dans des bâtiments en France), triés, puis remis en état et contrôlés dans usine de fabrication située en Charente Maritime pour commencer leur deuxième vie. Ce nouveau modèle d'économie circulaire permet de réduire les impacts environnementaux : baisse de l'empreinte Carbone des BAES reconditionnés, limitation de l'épuisement des ressources.

Accès aux rubriques

Processus de reconditionnement

baes schema economie circulaire 930x450

Les BAES sont désinstallés de leur site d’origine par nos partenaires. Les équipes sont sensibilisées à l’importance d’une dépose soignée (plus les produits sont en état, plus ils ont de chances d’être reconditionnés). 


Une tournée est ensuite organisée par Legrand pour récupérer les produits. Le tri des références est réalisé par une Entreprise Adaptée sur Paris (ANRH) : pointage des produits qui arrivent, éligibilité des références, nettoyage externe. 
Le reste de la procédure se déroule dans l’usine Legrand Lagord à La Rochelle (certifiée ISO 9001, ISO 14 001 et ISO 45 001) : nettoyage, démontage, tests de contrôle, remontage, et conditionnement avant un stockage dans le centre logistique de Legrand.
 

Information complémentaire

RSE chez Legrand et BAES reconditionnés

Les BAES reconditionnés (garantie de 2 ans) répondent aux engagements RSE de Legrand.

Ils permettent tout d’abord de réduire notre impact carbone : peu de transport est nécessaire (sites de désinstallation et usines de reconditionnement  sont situés en France) et toutes les pièces des anciens produits (sauf la batterie et la patère (si besoin) qui sont neuves) sont réutilisées pour créer les BAES reconditionnés. Peu de pièces sont ainsi fabriquées.

Les produits non éligibles au reconditionnement partent au recyclage DEEE via notre éco organisme Ecosystem.

Information complémentaire

BAES éligibles au reconditionnement

En plus d’être une référence éligible, pour pouvoir être reconditionné, le BAES doit

  • être exempt d’amiante et provenir de zones non polluées
  • être un bloc à LED de la marque Legrand
  • ne plus comporter les données de l’utilisateur précédent (étiquettes de maintenance, etc.)

Seront refusés les BAES qui :

  • proviennent de locaux exposés à des substances dangereuses pour la santé ou de l’amiante
  • ont des tubes fluos ou des ampoules
  • sont cassés, ont été vandalisés, présentent des traces de brûlures, de rouille, d’infiltration d’eau, de colle, de peinture, de silicone, ou de ciment

Questions fréquentes

Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme. Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la...
En savoir plus
Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité. Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message