Pourquoi choisir les BAES reconditionnés Legrand plutôt que ceux d’une autre marque ?

Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité.

Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité des produits reconditionnés. Une réfléxion est en cours sur une norme NF reconditionné.
 

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Contrôles rigoureux

Lors de la collecte des BAES à reconditionner, seules les références éligibles sont acceptées (à LED, SATI). Un second critère est la provenance : pas de BAES issus de zones polluées, amiantées ou comportant des produits dangereux pour la santé. 
Les BAES en mauvais état (vandalisés, cassés, avec des traces de brûlures, de rouille, d’infiltration d’eau) ou dont la signalétique est cachée par une marque indélébile sur la face avant, une étiquette qui ne se décolle pas, ou encore des traces de ciment, de silicone, de peinture ou de colle sur plus d’1 cm sur le côté ou le dessous ne sont pas non plus repris. Les produits sont ensuite triés, leur éligibilité évaluée, et un nettoyage externe est effectué par une Entreprise Adaptée sur Paris (ANRH), avant d’être envoyés à la Rochelle (équipes de l' ESAT le Breuil intégrées au site de production Legrand Lagord) pour les dernières étapes de leur reconditionnement : nettoyage et démontage, tests rigoureux de fonctionnement (identiques à ceux d’un produit neuf), remontage, et enfin conditionnement. Les produits reconditionnés sont ensuite stockés au Centre Logistique de Legrand. 
 

Information complémentaire

Engagements RSE pour les BAES reconditionnés

Des partenariats de collecte sont mis en place afin de sensibiliser la chaîne de valeur à une collecte soigneuse et d’améliorer la qualité du produit collecté. Toutes les pièces conformes aux exigences Legrand des produits usagés (sauf la batterie) sont réutilisées, ce qui assure une économie circulaire et une fabrication de nouvelles pièces très limitée.
Les BAES reconditionnés Legrand sont garantis 2 ans, comme des BAES neufs. 
Leur reconditionnement nécessite peu de transport, car les sites de désinstallation et de reconditionnement des produits usagers sont en France. 
Avec Legrand, l’impact carbone des BAES reconditionnés est considérablement réduit tout en conservant la qualité des produits et la sécurité des usagers. 
 

Questions fréquentes

En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication. La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont...
En savoir plus
Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme. Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message