Quels éclairages de sécurité faut-il utiliser pour des sorties de secours d’un établissement de santé ?

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des sorties, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cet éclairage de sécurité d'évacuation peut être assuré par des BAES ou des LSC raccordés à une source centrale. Les BAES d'évacuation ou LSC doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. La marque NF AEAS garantit que les produits sont conformes aux normes en vigueur.

Conformément à l'article U 32 du règlement de sécurité, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

  • si l'éclairage de sécurité d'évacuation est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme 
  • si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de 6 heures au moins.

Information complémentaire

BAES d’évacuation

Un BAES est un Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité qui fonctionne grâce à des batteries intégrées. Il délivre des flux lumineux de 45 lumens, avec une autonomie d’une heure.

L’éclairage d’évacuation permet à tout occupant d’un bâtiment de disposer de toutes les indications adaptées pour en sortir : pictogrammes, panneaux, plans, sens de sortie, blocs issues de secours, point de rassemblement, signalisation et signalétiques…

Information complémentaire

LSC d’évacuation

Un LSC est un Luminaire sur Source Centralisé qui est alimenté par une source permanente centrale, constituée d’une batterie d’accumulateurs (dans le cas d’un établissement de santé, cette batterie doit permettre une autonomie de six heures).

Comme les BAES d’évacuation, ils offrent un flux lumineux de 45 lumens avec une autonomie d’1 heure.

Quelles règles d’implantation ?

legrand implantation eclairage 1222x569

Afin d’assurer la bonne signalisation et évacuation des personnes en cas de besoin (urgence, incendie, etc) les BAES et LSC doivent être implantées dans un bâtiment conformément aux réglementations suivantes.

Par exemple, pour les locaux où l’effectif est supérieur à 50 personnes, les éclairages d’évacuations doivent être présents à chaque sortie de secours, chaque changement de direction, portes, obstacles et au niveau de chaque escalier.

Information complémentaire

Particularité pour les établissements recevant du public avec locaux à sommeil

Dans le cas d’établissements ne disposant pas de source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation est complété par des Blocs Autonomes d’Éclairage de sécurité pour Habitation (BAEH) d’une durée de fonctionnement de 5 heures, si l’éclairage de sécurité est réalisé avec des blocs autonomes.

En revanche, si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, sa capacité doit permettre une autonomie d’au moins 6 heures.

Questions fréquentes

Pour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Les notifications du BAES SATI connecté sont paramétrables depuis la Web App Legrand ERP connecté et envoyées à chaque alerte venant de la télécommande. Une fiche d'intervention et/ou un rapport d'état de l'installation peuvent être attachés à cette notification.
En savoir plus
Les paramètres IP de la télécommande sont modifiables avec la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'application Legrand Close Up.​
En savoir plus
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance...
En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté nécessite d'avoir une connexion internet et de se connecter sur l'URL suivante:  https://erpconnecte.legrand.fr Un lien vers cette web application est aussi disponible dans les fiches techniques des télécommandes et des BAES connectés. ​
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus
La Web Application pour le BAES SATI connecté permet en temps réel et sans vous déplacer de contrôler le bon fonctionnement de toutes vos installations. Vous pouvez : paramétrer un seuil d'alerte en cas de défaut, recevoir des notifications pour chaque site surveillé, éditer la...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message