Comment est-ce que Céliane privilégie l'économie circulaire ?

Céliane pratique l’économie circulaire de différentes manières.

D’une part, la gamme utilise du plastique recyclé issu de l’industrie pour fabriquer les composants de ses prises et interrupteurs (supports, plaques de finition, sous-plaques, etc.).

D’autre part, du plastique biosourcé est fabriqué et ensuite utilisé pour créer l’aspect brillant que possèdent certaines plaques de finition.

Information complémentaire

Recyclage du plastique

Céliane réutilise du plastique issu de l’industrie pour fabriquer des produits.

Par exemple, des déchets plastiques industriels (issus notamment de grille-pains, cafetières ou encore sèche-cheveux) entrent dans la composition des sous-plaques noires de Céliane qui sont à 100 % en plastique recyclé. Les plaques de finition Noir Météore et Noir mat contiennent, quant à elles, 90 % de matières recyclées

La prise Céliane Surface Confort contient 87 % de plastique recyclé issu de l’industrie des phares automobiles.

Information complémentaire

Fabrication d’un plastique biosourcé

Pour fabriquer la couche de plastique transparent qui rend certaines finitions Céliane brillantes, nous utilisons de la lignine. Il s’agit d’un déchet de l’industrie du papier qui permet de produire le même plastique qu’avec du pétrole, mais issu du bois, source renouvelable.

Les finitions concernées par ce plastique biosourcé sont le Vert Céladon, le Blanc Relief, le Jaune Safran, le Bleu de Four et le Blanc Émaillé.

Information complémentaire

Local et responsable

Afin de limiter la part des transports dans l’acheminement des produits, 87 % des références Céliane sont fabriquées en France.

Pour limiter l’impact environnemental, leurs emballages, en carton, sont à 100 % recyclables, et les sachets ne sont pas en plastique.

Information complémentaire

Bois éco géré et savoir-faire

Les plaques en bois sont fabriquées à partir d’un bois qui provient de forêts éco gérées (label PEFC).

Le savoir-faire des EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant) est respecté lors de la fabrication des plaques de finition Vintage (label EPV qui distingue les entreprises dotées d’un savoir-faire d’excellence). Les finitions Matière bénéficient du label FSC (plaques en Chêne), et du label PEFC (plaque en Frêne Wengué).

Questions fréquentes

Plus de 87 % de la fabrication des références Céliane se fait en France. La production se situe dans le Grand Est (plaques en hêtre), en Nouvelle-Aquitaine (plaques en liège), ou encore en Normandie (plaques en feutre).   Certaines de ces plaques Céliane sont fabriquées par des EPV...
En savoir plus
Pour limiter l’impact sur l’environnement, 87% des produits Céliane sont fabriqués en France. Les emballages des produits sont recyclables et ne comportent pas de plastique. Du plastique recyclé est utilisé pour la fabrication des produits.   Enfin, nous avons réalisé des études...
En savoir plus
La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche. Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans la rubrique « Documentation et conseils de pose ».
En savoir plus
Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message