GREEN’UP ACCESS, la solution pour le résidentiel individuel

Recharge véhicules électriques

Le véhicule électrique ou hybride rechargeable se démocratise. La prise de conscience sociétale et l’accompagnement gouvernemental favorisent l’essor du marché des prises et bornes de recharge. Par conséquent, la demande en maison individuelle croît.

Une étude de l’AVERE démontre que les utilisateurs de véhicules thermiques parcourent en moyenne 29 km par jour. Pour répondre à ce besoin journalier, les véhicules électrifiés compatibles GREEN’UP SYSTEM se recharge en un peu plus d’une heure (temps de recharge calculé pour une consommation moyenne d’un véhicule de 16kW/h).

 

GREEN’UP ACCESS est la solution adaptée pour un usage quotidien.

GREEN’UP ACCESS, une recharge en toute sécurité

UN PACK COMPLET POUR RECHARGER EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez le Prêt-à-Poser GREEN'UP ACCESS pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables :

  • une prise étanche et robuste qui assure la recharge de tous les véhicules électrifiés aussi bien en extérieur que dans votre garage
  • un disjoncteur différentiel, pour une recharge en toute sécurité : sur un circuit dédié avec la protection adaptée fournie
  • une solution durable avec une patère de suspension du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise
Voir le pack Green'up Access
pap greenup access 700x350

Des Références pour répondre à tous les besoins du marché résidentiel

Les prises GREEN’UP ACCESS se déclinent également en version :

  • sur pied métallique pour une volonté ou une nécessité d’installation hors mur
  • antivandale à encastrer
  • précâblée dans un coffret étanche pour une installation déportée
prises greenup access antivandale precablee sur pied 700x700
logos greenup sceau systeme 350x350
pictos greenup temps charge vehicule 350x350

Une recharge optimisée pour les véhicules compatibles

La technologie GREEN’UP SYSTEM et le brevet exclusif Legrand apportent aux véhicules une recharge sécurisée, simple et rapide avec un temps de charge jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise électrique classique. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée, car non conçue pour recharger des véhicules électriques. La compatibilité du véhicule électrique ou hybride rechargeable avec les avantages de la technologie GREEN’UP SYSTEM doit être vérifiée auprès du constructeur automobile.

Une solution connectée

La prise GREEN’UP ACCESS est également disponible en version pack connecté et permet de piloter à distance, depuis un smartphone via l’application Home + Control ou un assistant vocal, afin de permettre à l’utilisateur de :

  • programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs
  • déclencher et arrêter la recharge du véhicule sans avoir à se déplacer
  • suivre les consommations pour gérer au mieux le budget

 

Pour une installation déjà connectée, seul le contacteur connecté with Netatmo est à installer.

Prise de recharge ou borne de recharge ?

La prise GREEN’UP ACCESS pour véhicule électrique est la solution idéale pour le logement individuel. Pour un besoin de recharge plus rapide (itinérant, gros rouleur, besoin de charge à l’heure du déjeuner, plusieurs véhicules électriques, etc.). Legrand propose également sa gamme de bornes GREEN’UP PREMIUM :

  • une solution de recharge optimisée (de 3,7 à 7,4 kW en monophasé et de 11 à 22 kW en triphasé)
  • une solution de pilotage par Bluetooth via l'application EV CHARGE light

Aides gouvernementales

Le Crédit d'Impôt à la Transition Energétique (CITE) proposé par le gouvernement permet, pour l’achat et l’installation d’un point de charge, de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 75 % du prix du matériel, dans la limite de 300 € (frais de pose inclus). Le dispositif est limité à un équipement par personne seule et à deux bornes pour un couple.

 

Parallèlement à ce dispositif, le gouvernement propose des aides à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable avec le bonus écologique et la prime à la conversion.

Notre raison d'être

 

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir