Réseau multimédia filaire et Wi-Fi : tout ce que vous devez savoir

Publication le 6 avril 2022 Techno

Indispensable aux modes de vie actuels, avec des équipements toujours plus nombreux, et nécessaire pour l’installation de produits connectés, le réseau multimédia - ou réseau de communication - requiert une véritable maîtrise pour sa réalisation. Système filaire ou réseau Wi-Fi, on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour garantir la bonne mise en œuvre des solutions dans vos chantiers résidentiels.

Accès aux rubriques

Réseau multimédia filaire et Wi-Fi
Réseau multimédia filaire et Wi-Fi

Information complémentaire

Un réseau multimédia performant est une réelle nécessité pour répondre aux besoins croissants en résidentiel :

  • augmentation des volumes de data échangés
  • nouveaux usages très consommateurs de débit : abonnement VOD, télétravail, Skype, Teams, Zoom, etc
  • multiplication des équipements toujours connectés, comme les smartphones

Information complémentaire

Réseau multimédia : quelques rappels

2 modes de connexion

  • filaire : connexion via une infrastructure de câblage avec prises RJ45 et coffret de communication
  • Wi-Fi : connexion sans fil et sans infrastructure, idéale en rénovation

3 types de réseaux

  • WAN (Wide Area Network) : réseau Internet (ADSL ou fibre optique) entrant dans le logement, nécessite l'installation d'une box
  • WLAN (Wireless Local Area Network) : réseau Wi-Fi à l’intérieur du logement, avec une performance du débit variable selon le nombre d'appareils connectés et/ou la distance entre la box et les appareils et/ou les obstacles entre la box et les appareils (mur, vitrage, etc.)
  • LAN (Local Area Network) : réseau filaire à l’intérieur du logement, débit classique de 1 Gbit/s (40 fois plus que celui du Wi-Fi) quel que soit le nombre d'équipements et sur des distances allant jusqu’à 45m. Il ne doit pas être inférieur au débit WAN

2 systèmes complémentaires pour une installation performante

Pour une bonne installation, des solutions filaires et Wi-Fi sont nécessaires pour optimiser leurs avantages respectifs.

PRISES RJ 45 & COFFRET DE COMMUNICATION

  • permettent une connexion filaire, garante d’un débit de meilleure qualité que le Wi-Fi
  • solution à privilégier pour les équipements fixes (PC, TV, imprimante, serveur, caméras, etc.) afin de libérer de la bande passante pour les produits qui ne peuvent être connectés qu’en Wi-Fi (smartphones, tablettes)
dessin arbre prises rj45 700x500

POINTS D’ACCÈS WI-FI

  • permettent d’étendre le réseau lorsque la couverture Wi-Fi de la box n’est pas suffisante, et ainsi de couvrir plus de pièces ainsi que les étages ou endroits plus spécifiques (garage, terrasse)
  • leurs zones de couverture doivent se chevaucher pour éviter les zones "blanches"
  • sont reliés en filaire (réseau LAN) à la box au travers du coffret de communication
dessin point acces wifi 700x500

Information complémentaire

schema cablage point acces rj45 wifi 1222x569

Technologie PoE : pour des installations simplifiées !

La technologie Power over Ethernet (PoE) est devenue une stratégie d’alimentation de première importance, car elle permet d’utiliser le câblage structuré pour alimenter à la fois en électricité et en données les appareils connectés à leurs réseaux. En réduisant le nombre de câbles nécessaires pour installer un appareil connecté, la technologie PoE permet de réduire les coûts, d’augmenter la disponibilité et la flexibilité, et de simplifier la maintenance.

À l’origine dédiée aux environnements tertiaires, elle est une véritable opportunité pour les chantiers résidentiels où elle peut être mise en œuvre très facilement par l’ajout de points d’accès Wi-Fi PoE : il suffit d’utiliser le câblage multimédia du logement (du coffret de communication aux prises RJ 45) et d’intercaler un switch PoE entre la box et le coffret pour alimenter les points d'accès en puissance et en données.

Solutions produits
Solutions produits

Du coffret de communication aux prises RJ 45

coffrets com cables prise rj45 1222x569

L’installation filaire nécessite la mise en œuvre de 4 types de produits :

  • le coffret de communication et ses accessoires : solution tout-en-un avec brassage automatique, facile à installer et permettant de répartir divers signaux sur 8 prises RJ 45, le Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play est un bon compromis pour vos installations
  • le câble 4 paires torsadées : le câble multimédia TV + satellite Grade 2 TV est un minimum pour être conforme à la réglementation et pour garantir le débit Gigabit et la qualité de tous les signaux
  • les prises Céliane RJ 45 : rapide à câbler, la prise Céliane RJ 45 Cat. 6 STP blindée garantit la qualité de tous les signaux
  • les cordons RJ45 pour brancher les équipements : les cordons RJ 45 Cat. 6 pour équipements multimédia et les cordons pour équipements téléphoniques sont l’assurance de couvrir les besoins de vos clients

Les solutions Wi-Fi PoE

point acces wifi poe 1222x569

Le point d'accès PoE Plug & Play est l’élément indispensable pour vos installations multimédia :

  • très compact et auto-alimenté en PoE : il peut être déplacé facilement dans le logement
  • facile à installer : il se branche sur n’importe quelle prise RJ 45 alimentée par un switch Power over Ethernet
  • facile à configurer : aucune application à télécharger, prêt à utiliser en 4 clics

Idéal pour vos petits chantiers dont le réseau est géré à l'aide d'une box.

Le produit malin pour vos chantiers logement connecté ?

Le pack petit tertiaire tout-en-un ! Ses 3 points d’accès Wi-Fi et son switch PoE permettent de couvrir l’essentiel des besoins en résidentiel.

Place au logement connecté !
Place au logement connecté !

Information complémentaire

Une fois le réseau multimédia réalisé, votre client peut bénéficier de toutes les fonctions connectées Legrand : elles requièrent en effet une connexion Internet pour accéder au Cloud Legrand et fonctionner avec les applications Home + Control et Home + Security.

Information complémentaire

Solutions connectées : la facilité au quotidien

  • prises connectées Céliane with Netatmo : le point de départ du logement connecté Legrand, à installer dans la zone de couverture Wi-Fi du logement
  • produits connectés Legrand/Netatmo : commandes d’éclairage, commandes de volets roulants, commandes de scénarios, thermostats, détecteurs, prises, portier ou encore caméras, tous facilitent la vie de votre client. À noter, certains produits connectés doivent eux aussi se trouver dans la zone de couverture Wi-Fi du logement (bien se référer à la notice d’installation)

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre