Découvrez Drivia with Netatmo, le premier tableau électrique connecté de Legrand

Logement connecté

Au cœur de l’installation électrique du bâtiment, Drivia with Netatmo est le premier tableau électrique connecté qui permet à l’utilisateur de contrôler son logement, de l’éclairage jusqu’aux équipements les plus énergivores. Ainsi, avec Drivia with Netatmo vos clients peuvent contrôler leur consommation d’énergie et réduire leur facture. Drivia with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique de Las Vegas.

Information complémentaire

Premier tableau électrique pour connecter toute la maison

Idéal en neuf comme en rénovation, Drivia with Netatmo permet de démarrer son installation connectée très simplement avec le module Control, une passerelle installée dans le tableau électrique, ou bien de compléter une installation existante de prises et interrupteurs connectés "with Netatmo" de Legrand (Céliane, Mosaic, dooxie). Pour cela, remplacez simplement au tableau un contacteur, un télérupteur existant ou ajoutez un compteur d’énergie ou un écocompteur pour suivre et maîtriser les consommations.

Gamme de 7 produits connectés à installer directement au tableau électrique

7 produits drivia wn 1222x569
  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale ou celle d’une ligne spécifique du logement
  • un écocompteur pour suivre la consommation énergétique totale et par poste
  • un contacteur pour contrôler les appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

Information complémentaire

Module Control pour démarrer l’installation connectée

Tout comme la prise Control, le module Control fait le lien entre la box Wifi de votre client et tous les produits connectés "with Netatmo" de Legrand. Une installation connectée ne nécessite qu’une seule passerelle : prise Control ou module Control, tous deux compatibles avec les assistants vocaux. Home + Control commande aussi bien des produits Céliane with Netatmo que Drivia with Netatmo. Votre client a désormais le choix pour son installation connectée.

Information complémentaire

Compteur d’énergie connecté pour suivre la consommation du logement

Le compteur d’énergie connecté permet de mesurer la consommation électrique totale ou celle d’une ligne spécifique du logement, et de l’afficher directement en euro et/ou en kWh dans l’application Home + Control. Votre client pourra visualiser la consommation totale instantanée ainsi que l’historique journalier/hebdomadaire/mensuel/annuel sous forme de graphiques détaillés. Vous pouvez ajouter plusieurs compteurs d’énergie par logement pour la mesure de lignes supplémentaires.

Information complémentaire

Écocompteur connecté pour suivre en détail la consommation

Grâce à l’écocompteur connecté il est possible de mesurer les 5 postes de consommation imposés par la RE2020 : le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, les prises de courant et les autres consommations. L'écocompteur permet d’afficher, en lecture directe sur l’écran, les consommations détaillées par ligne en euro et/ou en kWh ou de les visualiser à distance via l’App Home + Control.

Information complémentaire

Contacteur connecté pour contrôler les appareils énergivores

Grâce au contacteur Drivia with Netatmo votre client pourra faire fonctionner à distance, via des scénarios ou plannings personnalisés, son chauffe-eau ou la prise de recharge du véhicule électrique par exemple. Il pourra aussi commander par la voix, via un assistant vocal, la mise en route de ses appareils en ON/OFF. Enfin, le contacteur connecté peut piloter des charges en heures pleines/heures creuses par simple sélection depuis Home + Control.

Information complémentaire

Télérupteur connecté pour contrôler les circuits d’éclairage

Le télérupteur connecté permet de contrôler à distance les circuits d'éclairage préalablement commandés par des boutons poussoirs sans fil et/ou câblés, quels que soient la marque et le câblage. Le contrôle peut se faire depuis un smartphone avec l'application Home + Control et avec un assistant vocal du choix de votre client.

Information complémentaire

Contact sec connecté pour piloter ses charges

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet de contrôler à distance n’importe quel appareil ayant un bornier très basse tension. Il permet le pilotage, la mesure et la planification de plages horaires sur son smartphone via l’application Home + Control.

C’est la solution idéale pour rendre connectée sa borne de recharge pour véhicule électrique !

Information complémentaire

Délesteur connecté pour maîtriser ses consommations et agir sur les appareils les plus énergivores

En actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteur connecté, le délesteur connecté permet d'éteindre progressivement et proactivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de sur-consommation. Il évite alors les coupures de courant intempestives en cas de dépassement du contrat d'électricité. Une fois le risque de sur-consommation écarté, les appareils (prise de recharge pour véhicule électrique, chauffe-eau, chauffage, etc.) sont rallumés automatiquement.

Information complémentaire

Modules connectés compatibles avec toutes les gammes "with Netatmo" de Legrand

Les modules connectés Drivia with Netatmo peuvent venir compléter une installation existante de prises et d'interrupteurs connectés, sans nécessiter l’installation d’un module Control supplémentaire. En effet, la solution Drivia with Netatmo est compatible et complémentaire avec toutes les gammes de produits "with Netatmo" de Legrand : Céliane, Mosaic, dooxie.

Drivia with Netatmo : un tableau électrique pour une multitude d'usages connectés

Information complémentaire

Limiter la consommation pendant une absence prolongée 

Avant de quitter sa maison pour quelques jours, Muriel active un scénario personnalisé "Vacances" depuis Home + Control. Ce scénario permet d’éteindre toutes les lumières, de fermer les volets roulants, de couper le chauffe-eau et de désactiver la prise de recharge pour véhicule électrique pour éviter qu’elle soit utilisée en son absence. A son retour, elle remet en route son ballon d’eau chaude peu de temps avant d’arriver chez elle.

Information complémentaire

Optimiser et maîtriser sa consommation d’énergie

Grâce à l'ajout d'un contacteur connecté Drivia with Netatmo sur son installation électrique, Adrien peut optimiser la recharge de son véhicule. En effet, le contacteur connecté lui permet de planifier la recharge de son véhicule la nuit et de stopper le fonctionnement de la prise de recharge en journée lorsqu'il n'est pas à la maison. L'arrêt à distance du fonctionnement de la prise Green up est très utile pour éviter qu'un autre véhicule l'utilise, notamment si celle-ci est accessible depuis l'extérieur.

Vidéos

Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir