Comment se préparer à la fin du type de réseau analogique ?

Publication le 26 novembre 2018 A la une

Le saviez-vous ? Les lignes téléphoniques analogiques sont vouées à disparaître. On désigne ainsi les lignes RTC (Réseau Téléphonique Commuté), c’est-à-dire les lignes traditionnelles (anciennement France Télécom) utilisées avant l’arrivée des box internet. Quelles conséquences ? Quelles solutions ? Découvrez nos conseils.

Information complémentaire

La fin programmée du réseau analogique

Orange, propriétaire historique des lignes téléphoniques analogiques (la ligne France Télécom), prévoit la fin de leur mise en service dans un souci de modernisation de son réseau.

Deux dates sont à retenir :

  • Dès fin 2018 : il ne sera plus possible de souscrire un nouvel abonnement en téléphonie RTC.
  • Fin 2023 : les abonnements du réseau analogique seront progressivement fermés, région par région. L’opération devrait s’étendre sur six ans.

Information complémentaire

La suppression du téléphone fixe ?

La suppression des lignes analogiques ne signifie en aucun cas la fin du téléphone fixe !

En revanche, le téléphone fixe ne pourra plus utiliser le réseau analogique. Il passera par le réseau numérique, c’est-à-dire par une box internet.

Information complémentaire

Fin du réseau RTC : conséquences

Dans la majorité des cas, si votre téléphone fixe est branché sur une prise en T, vous êtes directement concerné(e). D’une manière générale, les équipements utilisant le réseau RTC cesseront de fonctionner à partir de fin 2023 :

  • Téléphone analogique,
  • Fax,
  • Systèmes de pilotage à distance RTC (Axiophone),
  • Transmetteurs téléphoniques RTC (alarme intrusion, alarme incendie...)

Information complémentaire

signaux tv internet tel 700x350
prise rj45 plaque celiane acier satine 350x350 cable rj45 350x350

Quelles solutions ?

Pour garder votre numéro de téléphone fixe, il vous suffira de souscrire à un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à internet en demandant la portabilité de votre numéro actuel. La box internet se branche sur la prise actuelle que vous avez : prise en T avec un adaptateur ou prise RJ 45. Pour ce qui est de votre alarme ou système de pilotage à distance, rapprochez-vous du fabricant pour qu'il vous propose une solution adéquate.

C'est l'occasion de mettre à jour votre installation multimédia (TV, téléphone, Internet) en installant un coffret de communication pour profiter pleinement des possibilités de la box dans votre logement.

Information complémentaire

Le coffret de communication

Aussi appelé tableau de communication ou coffret multimédia, le coffret de communication est placé dans la GTL (gaine technique logement), près du tableau électrique.

Il permet de véhiculer les différents signaux multimédia sur les prises RJ 45 : internet, téléphone, télévision…

Bon à savoir : l'arrêté du 3 août 2016 et la norme NF C 15-100 imposent l’installation d’un réseau de communication dans les logements neufs ou entièrement rénovés.

Quel coffret de communication choisir ?

Le choix de votre coffret de communication se fonde sur plusieurs critères. Tout d’abord, votre logement est-il neuf ou en rénovation ? Ensuite, vous pourrez opter pour des coffrets avec plus ou moins d’options de branchements, en fonction du type de votre logement et de l’importance de vos besoins en multimédia.

Logement neuf

Si le permis de construire de votre logement est postérieur au 1er septembre 2016, vous devrez obligatoirement opter pour un coffret tout RJ 45 (cf. arrêté du 3 août 2016). Dans ce cas, les médias sont tous distribués sur un seul type de prise, la RJ 45. C’est un gage de confort absolu dans l’utilisation de tous vos appareils.

coffert com full media rj45 t1 t3 700x570
Voir la fiche produit

Logement en rénovation

Si vous rénovez, vous aurez le choix entre des coffrets tout RJ 45 et des coffrets Coax / RJ 45, qui allient deux types de prises : les RJ 45 et les prises télévision "traditionnelles" coaxiales.

coffert com full media coax rj45 t1 t3 700x570
Voir la fiche produit

Vidéos tutos

Coffret de communication : découvrez nos tutoriels

Information complémentaire

Faites appel à un électricien recommandé

Vous cherchez un électricien pour choisir et installer votre coffret de communication ? Consultez notre site de mise en contact entre particuliers et électriciens recommandés.

Découvrez aussi les prises connectées

Questions fréquentes

Toutes les données sont cryptées.
Le Classe 300EOS with Netatmo, ainsi que tous les autres appareils produits par Legrand Netatmo BTicino, est conçu conformément aux directives de normes de sécurité internationales ISO / IEC 27000 et en conformité avec la réglementation européenne pour...
En savoir plus
Pour profiter de la performance de la fibre optique dans votre maison, il est nécessaire d'installer un coffret de communication qui induit un câblage multimédia spécifique appelé câble Ethernet ou câble RJ45. Il existe plusieurs catégories de câbles RJ45. En résidentiel, vous aurez...
En savoir plus
Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant.
En savoir plus
En cas de dysfonctionnement temporaire d’Internet, toutes les fonctions de vidéophonie de votre Classe 300EOS with Netatmo resteront fonctionnelles.
Le transfert d'appel sur le smartphone ne fonctionnera pas.


Lors de la première association de votre Classe 300EOS with Netatmo et...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Avoir plusieurs va-et-vient dans une pièce peut-être très pratique. Cependant, parfois, seulement deux va-et-vient ne suffisent pas. Nous allons donc voir ensemble comment brancher plusieurs va-et-vient avec trois points de commande.     Repérez les fils dont vous aurez besoin...
En savoir plus
Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent...
En savoir plus
Vous pouvez rétablir la connexion entre le Classe 300EOS with Netatmo et votre réseau Wi-Fi depuis l’écran de l’appareil. Allumer l’écran, ouvrir les paramètres menu (roue en haut à gauche) / Réseau


Le voyant Wi-Fi de votre Classe 300EOS with Netatmo clignotera en rouge jusqu’à ce...
En savoir plus
Le Classe 300EOS with Netatmo s'installe grâce à la technologie BUS 2 fils Bticino et est compatible avec tous les appareils technologie BUS 2 fils Bticino.
En savoir plus
Un service peut être partagé par tous les utilisateurs qui y participent, quel que soit leur rôle. Lorsqu'une facilité est partagée, tous les utilisateurs qui y participent reçoivent un courrier électronique les avertissant du partage.
En savoir plus