Adapter l'ambiance lumineuse de la pièce en installant un variateur de lumière sur une lampe éco
Lors d'un apéro entre amis, un moment de lecture, une soirée DVD, il est souvent indispensable d’adapter l’ambiance lumineuse de votre salon à vos activités pour en profiter pleinement. Les variateurs de lumière des gammes Legrand s'installent sur tous les interrupteurs et permet de moduler l'intensité et de faire varier la lumière. L'écovariateur Legrand est compatible avec différents types de lampes dimmables : LED, Fluo compacte, halogène, incandescente. En fonction du type de lampes choisi, la puissance maximale varie.
Cet écovariateur mémorise la dernière intensité lumineuse choisie et allume et éteint la lampe de façon progressive.
Choisir ses interrupteurs variateurs découvrir les interrupteurs

Liste de matériel et outils
- 1 écovariateur de lumière
- 1 tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme

Règle de sécurité
Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur principal.

Etape 1 : Démontez l'interrupteur électrique en place
Démontez l’ancien interrupteur :
- Retirez l’ancienne plaque de finition (éventuellement à l'aide d'une pince)
- Retirez le mécanisme de l’interrupteur électrique

Etape 2 : Débranchez les fils électriques
Débranchez les fils que vous réutiliserez pour brancher l’écovariateur

Etape 3 : Raccordez les fils au nouvel interrupteur
- Raccordez les fils électriques au mécanisme en respectant bien les symboles
- Le symbole L correspond à la phase, votre fil rouge
- Le symbole phase coupé (un dessin qui s'interrompt) correspond à votre retour de lampe, qui peut être indiqué par un fil violet, orange ou noir

Etape 4 : Installez l'écovariateur dans l'emplacement libéré
- Insérez le mécanisme du variateur dans la boîte d’encastrement
- Vérifiez qu’il est bien droit en vous aidant d’un niveau à bulle, si nécessaire
- Vissez les fixations

Etape 5 : Terminez l'installation de l'écovariateur
Il ne reste plus qu’à simplement clipser la plaque de finition sur le mécanisme.
Vous pouvez maintenant remettre le courant, et choisir l’ambiance lumineuse que vous souhaitez donner à la pièce.
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...