Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur et ses fils électriques.
La pose d'un interrupteur en saillie
Alors que vous souhaitez ajouter un interrupteur dans l’une des pièces de votre logement, vous êtes confronté à un dilemme cornélien : installer un interrupteur encastré ou opter pour un interrupteur en saillie ? Voyons d’abord à quoi correspond ce dernier et dans quels cas il est plus pertinent.
La pose d’un nouvel interrupteur est une opération aussi commune que fréquente, mais pas toujours aisée : il faut percer des trous, tirer des câbles, installer des boîtes d’encastrement… Pour toutes ces raisons, l’interrupteur en saillie offre une solution de facilité !
Modes d'installation d'un interrupteur
Sa particularité réside dans son mode d’installation :
- l’interrupteur en saillie se pose sur le mur en applique et ne nécessite pas de faire des saignées, il est également utilisé avec des moulures pour y faire passer les fils électriques à l'intérieur. Idéal en rénovation
- l’interrupteur encastré est inséré dans le mur dans une boîte d’encastrement. Les fils électriques passent alors à l’intérieur du mur.
Dans les 2 cas, ils peuvent être posés à l'horizontale ou à la verticale, en 1 ou plusieurs postes.
![composition celiane apparent 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/composition-celiane-apparent-350x350.jpg?itok=w2Q8Tv6J)
![composition celiane encastre 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/composition-celiane-encastre-350x350.jpg?itok=eJpFoL4H)
![moulure pose inter 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/moulure-pose-inter-700x700_0.jpg?itok=YOST0fNf)
Différences d'installation
L'interrupteur en saillie
La principale différence entre les deux types d’interrupteurs concerne l’installation.
L’interrupteur en saillie dépasse du mur dans sa totalité et le câblage se fait via des moulures et des goulottes, donc sans avoir besoin de tirer les fils dans les murs.
![renovation gaine 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/renovation-gaine-700x700_0.jpg?itok=SHqZfT0K)
L'interrupteur encastré
L’interrupteur encastré nécessite une installation plus complexe. La gaine contenant les fils ainsi que la boîte d’encastrement sont dissimulées à l’intérieur du mur, ce qui contraint à percer des trous et à pratiquer des saignées (à reboucher ensuite). Cet interrupteur demande plus de travail.
Recommandations électriques
Dans les deux cas de figure, vous devez toujours prendre en compte les recommandations de la norme N FC 15-100 avant de vous lancer dans une installation électrique. Et suivre les indications portées sur la notice du produit concerné !
![norme nfc15100 lumiere 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/norme-nfc15100-lumiere-700x700.jpg?itok=jCrNttlV)
Dans quels cas utiliser un interrupteur en saillie ?
L’interrupteur en saillie est préconisé pour les projets de rénovation. Il permet de poser aisément un interrupteur dans votre pièce sans avoir à réaliser de gros travaux sur les murs.
Vous pouvez ainsi choisir d’ajouter des interrupteurs ou de remplacer ceux qui existent déjà par des apparents, plus économiques et moins exigeants en temps. Les fils électriques sont dissimulés dans les moulures et plinthes : pas de saignées, donc pas besoin de reboucher ni de refaire le revêtement du mur.
![couple assis travaux 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/couple-assis-travaux-1155x700.jpg?itok=L6aNlCpD)
Comment choisir son interrupteur en saillie ?
Bien sûr, l’interrupteur encastré reste plus esthétique que son homologue en saillie. Pour autant, il est possible de trouver des interrupteurs apparents proposant les mêmes fonctionnalités. À vous de choisir celui qui correspond à vos besoins.
Voir les produits apparents![inter niloe inter auto celiane fillette 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/inter-niloe-inter-auto-celiane-fillette-1222x569.jpg?itok=Upcwrzu0)
Les schémas de câblage possibles pour un interrupteur en saillie
Notez également que les interrupteurs en saillie peuvent être installés en va-et-vient, pour avoir deux points de commande pilotant un même éclairage. Un interrupteur en saillie peut être relié à un autre interrupteur du même type ou à un interrupteur encastré.
![cablage va et vient 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/cablage-va-et-vient-1155x700.jpg?itok=JuJ2J63J)
Bien choisir mes interrupteurs
Enfin, sachez que les interrupteurs apparents Legrand sont disponibles dans plusieurs gammes : Céliane, dooxie, Altège, Mosaic, Plexo. Découvrez notre guide dédié aux interrupteurs pour bien choisir votre prochain interrupteur en saillie !
![montage plaque premier vv celiane alu satine 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/montage-plaque-premier-vv-celiane-alu-satine-700x700_1.jpg?itok=5sAcgE6F)
Questions fréquentes
Comment poser des interrupteurs en saillie ?
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur. Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
Que choisir entre un interrupteur ou un va-et-vient ?
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur double poussoir ?
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique.
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment brancher un appareil en sortie de câble ?
La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration. Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus
Comment choisir son tableau électrique pour une rénovation ?
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le... En savoir plus
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Quelle couleur d’interrupteur choisir ?
Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.