Comment paramétrer l'application Home + Control pour une maison connectée ?

Temps estimé : 1h Les videos bricolage Legrand

L’application Home + Control de Legrand est gratuite. Simple et intuitive, elle vous permet de configurer en quelques étapes votre installation connectée Céliane™ with Netatmo, Mosaic™ with Netatmo ou dooxie™ with Netatmo.

Commander la maison via le smartphone ou la voix

commandes vocales smartphone home control 1222x569

L'app Home + Control vous permet de contrôler votre installation connectée via : 

  • des commandes,
  • les assistants vocaux Siri d'Apple, l'Assistant Google et Alexa d'Amazon,
  • smartphone, sous Android ou iOS.
pictos pack demarrage routeur smartphone 700x500

Etapes préalables à la configuration de la maison connectée

Avant de télécharger l'appli Home + Control, vérifiez que vous répondez bien aux prérequis d’utilisation :

  • Avoir installé le kit de démarrage Céliane™ with Netatmo.
  • Disposer d'une box Internet Wi-Fi et d'une adresse mail.
  • Avoir un smartphone sous Android 5.0 ou iOS 9 minimum.
  • Votre smartphone doit être connecté en Wi-Fi à votre box.
smartphone home plus control android ios 450x225

Etape 1 : Télécharger l'appli Home + Control et créer un compte

Commencez par télécharger gratuitement l'application Home + Control depuis Google Play pour Android ou l'App Store pour iOS selon votre smartphone.

Télécharger l'app Home + Control pour Android

Télécharger l'app Home + Control pour iOS

connexion compte legrand homepluscontrol 700x700

Se connecter à son compte

Une fois l'application Home + Control installée sur votre smartphone, ouvrez-la.

  • Si vous possédez un compte Legrand, remplissez votre identifiant (e-mail) et mot de passe.
  • Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur le bouton "Inscrivez-vous" en bas de l'écran et suivez les quelques étapes simples pour la création d'un compte.
creation compte legrand homepluscontrol 700x700

Les étapes pour créer un compte Home + Control

1. Remplissez votre adresse mail

2. Appuyez sur "Envoyer le code de vérification"

3. Saisissez le code de vérification reçu sur votre messagerie dans le champ de saisie et appuyez sur "Vérifier le code"

4. Renseignez les informations demandées : mot de passe, Prénom, Nom, Pays et appuyez sur "Créer"

5. Validez l'ensemble des questions qui vous sont posées pour pouvoir commencer la configuration

config compte legrand homepluscontrol 700x700

Etape 2 : Configurer son installation connectée

Appuyez sur "Installer une nouvelle maison" dans le menu "Paramètres"pour accéder à la configuration.

Pour configurer votre installation connectée dans l'app Home + Control, suivez les étapes pas à pas dans l'application.

marques produits homepluscontrol 700x700

Spécifier la marque de vos produits connectés

Commencez par indiquer la marque des produits que vous souhaitez installer : par exemple "Legrand" pour des prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo ou "Bticino" pour installer un portier connecté dans votre logement.

appuie cde depart arrivee voyant vert 450x225

Connecter la box à la prise Control

Saisissez-vous de votre commande générale sans fil Départ / Arrivée, incluse dans le pack de démarrage pour un logement connecté Céliane™ with Netatmo. Maintenez un doigt appuyé au centre de la commande jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert. Puis, relâchez l'appui.

Dans l'application Home + Control, appuyez alors sur "Suivant".

selection reseau wi fi home control 700x700

Spécifier le réseau Wifi du logement

Dans la liste de réseaux proposés par l’app Home + Control, sélectionnez le réseau Wifi de votre logement pour que la prise Control (fournie aussi dans votre pack de démarrage Céliane™ with Netatmo et préalablement installée) y accède.
La manipulation suivante diffère selon votre smartphone.

Si vous êtes sous Android, saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. 

prise control voyant vert 450x225

Connexion réseau réussie !

Après avoir completé le mot de passe du réseau Wi-Fi, un picto vert vous indique que la connexion est effective, avec le message suivant : "Félicitations ! Votre prise Control est maintenant configurée".

Notez que le voyant de votre prise Control s'allume aussi en vert. Appuyez sur "Suivant".

flash code usage unique configurer homekit 450x225

Si vous utilisez un iPhone (sous iOS)

A cette étape, flashez le code de configuration HomeKit à usage unique situé sur la prise Control. Vous pourrez ainsi piloter votre installation connectée par la voix via Siri, l'assistant vocal d'Apple.

Nommer votre maison dans l'appli

nommage maison home control 1222x569

Pour tous les types de smartphones, il vous reste à finaliser la configuration de votre installation connectée. Pour cela, nommez votre maison connectée dans l’app Home + Control. Par exemple : « Maison principale ». Puis appuyez sur « Terminé ». 

smartphone appui commencer listing pieces hc 450x225

Etape 3 : créer les pièces et affecter les produits

Vous allez maintenant affecter dans l'application les prises et interrupteurs connectés que vous ou votre électricien avez installé dans chaque pièce de la maison. Appuyez sur "Commencer".

Vous êtes alors redirigé vers un listing de pièces. Vous pouvez à tout moment personnaliser leur nom. Par exemple : "Chambre Enzo".

selection pieces appui prise inter hc 450x225

Détecter des produits connectés

Sélectionnez la pièce dans laquelle vous vous trouvez et appuyez sur "Valider". Puis, tapotez 3 fois sur les prises connectées ou les micromodules d'éclairage connectés et appuyez 1 fois sur les interrupteurs que vous avez installé dans la pièce. Vos produits connectés apparaissent au fur et à mesure sur l'écran de l’appli.

attribution type produit home control 700x700

Attribuer un "type" à chaque produit connecté

Vous pouvez maintenant attribuer un type à chaque prise ou interrupteur en le sélectionnant par un simple appui sur son nom. Il s’agit de spécifier l’usage de votre prise ou interrupteur. Si vous choisissez le type "Routeur" ou "Réfrigérateur" pour une prise, celle-ci sera restera sous tension, notamment lors d'une scène de vie "Départ".

outil de modification nom produit hc 450x225

Renommer les produits pour mieux les repérer

À cette étape, il est aussi conseillé de renommer les produits installés pour mieux les repérer. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le produit à nommer. Via l'outil de modification, saisissez un nom. Appuyez sur "OK". Le nom a bien été mis à jour.

nommage produits bon pour cette piece 700x700

Affecter et renommer les produits dans toute la maison

Une fois que tous les produits connectés installés dans la pièce ont été détectés et nommés, appuyez sur "C'est bon pour cette pièce".

Puis, répétez les opérations de l'étape 3 pour chaque pièce de la maison.

terminer installation hc 450x225

Terminer l’installation

Appuyez sur "Terminer l'installation". Toutes les pièces configurées s'affichent dans votre appli Home + Control. Votre installation connectée est désormais opérationnelle. Vous pourrez la modifier à tout moment.

Pour aller plus loin : inviter des utilisateurs

gestion invites home control 938x569
inviter un utilisateur home control 350x350 selection messagerie envoi home control 350x350

Avec l’appli Home + Control, il est possible d'ajouter facilement des invités et ainsi de partager le pilotage par smartphone de votre installation connectée avec la famille ou les amis. Pour ajouter un invité, allez dans "Paramètres" / "Gestion des invités".
Appuyez sur "Inviter un utilisateur" et envoyez l'invitation.

inscription invite invitation hc 450x225

Inscription et suppression d’un invité

Votre invité reçoit un e-mail avec un lien lui permettant de répondre à l'invitation. Il doit alors s'inscrire. 

Pour supprimer un accès, revenez à l'écran des invités et cliquez sur la croix associée à l'invité concerné puis confirmez la suppression.