Information complémentaire


NF C 15-100 : norme de l’électricité
Comme tous les circuits qui composent votre installation électrique, vos circuits de lumières doivent être sécurisés par des disjoncteurs.
Cette protection s’applique en fonction de la quantité des circuits et des points d’éclairage.
Concernant les points d’allumage, ils doivent être installés entre 0,90m et 1,30m du sol fini près de chaque porte.
Note : une prise de courant commandée par un interrupteur est considérée comme un point d’éclairage.
Information complémentaire

Fonction du double poussoir
Le double poussoir permet de commander deux sources d’éclairage différentes depuis le même point d’allumage.
Cette commande est particulièrement intéressante pour les espaces tels que le couloir, les escaliers et les pièces aux multiples entrées.
Comment commander mes éclairages ?

- interrupteur simple : 1 point de commande pour un même éclairage
- va-et-vient : 2 points de commande pour un même éclairage
- interrupteurs double : 1 point de commande par éclairage
- double va-et-vient : 2 points de commande par éclairage
- poussoirs : à partir de 3 points de commande pour un même éclairage central
Les poussoirs doivent impérativement être associés à un télérupteur (à installer dans le tableau électrique) pour commander un point d’éclairage depuis plusieurs endroits.
Information complémentaire

Pensez au télérupteur connecté !
Pour aller plus loin, optez pour le télérupteur connecté Drivia with Netatmo pour piloter vos boutons poussoirs :
- mesurez et suivez la consommation de vos circuits et commandez plusieurs éclairages à distance
- adoptez un système domotique et associez ce télérupteur avec d’autres produits connectés grâce à des scénarios personnalisés
Faites appel à un professionnel pour en savoir plus sur ce produit.
Personnalisez vos interrupteurs et poussoirs !
Aujourd’hui, les points d’allumage deviennent de véritables accessoires de décoration. Céliane, dooxie, Mosaic : ces gammes proposent des interrupteurs, des poussoirs et des prises personnalisables pour les accorder avec les ambiances de toutes les pièces de la maison !
Une multitude de possibilités
Laissez parler votre créativité et composez vos interrupteurs et prises grâce à une palette de couleurs et finitions !
- plaques Céliane : découvrez une multitude de plaques pour tous les goûts
- plaques dooxie : avec une bague moderne et élégante intégrée qui change tout
- plaques Mosaic : disponible en blanc, noir mat ou aluminium pour un esprit intemporel

Fonction lumineuse
Pour plus de confort, optez pour les poussoirs lumineux. Grâce à un voyant LED fourni, il est plus facile de repérer vos points d’allumage dans l’obscurité !

Différence entre poussoir et interrupteur
La différence entre ces deux commandes réside dans le contact électrique. Contrairement à un interrupteur classique, le mécanisme du bouton poussoir est doté d’un ressort de rappel qui permet au bouton de conserver sa position. L’interrupteur lui, reste dans la position à laquelle vous l’actionner.
Poussoir
Les deux bornes se mettent en contact temporairement pour permettre le passage du courant électrique et ainsi allumer la lumière. Après cela, le télérupteur prend le relais. C’est pourquoi le bouton revient à sa position initiale.
Interrupteur
Avec l’interrupteur, vous actionnez 2 positions : circuit fermé et circuit ouvert.
- circuit fermé : lorsque vous allumez la lumière, vous fermez le circuit, c’est-à-dire que le courant passe du point d’alimentation à lampe
- circuit ouvert : lorsque vous éteignez la lumière, vous ouvrez le circuit, le courant ne passe pas et n’atteint pas la lampe
Schéma de l’interrupteur

Installez vos interrupteurs facilement !

Nos interrupteurs et poussoirs sont désormais à raccordement automatiques. Rapide et pratique, vous n’aurez plus besoin d’outils ni de vis ! Pour ce faire, raccordez le ou les fils rouges sur la borne L et le ou les autres fils sur la borne 1.
Pour finir l’installation, il suffit de poser le support de fixation puis la plaque de finition.
Information complémentaire

Découvrez nos électriciens certifiés
Vous revoyez l’aménagement de votre logement ? Faites appel à l’un de nos artisans via notre réseau d’électriciens certifiés !
Confiez vos travaux à un professionnel qui vous guide, vous conseille et vous renseigne sur les équipements adaptés à votre logement et mode de vie.
Questions fréquentes
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.