Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
Le télérupteur : une alternative à l’interrupteur va-et-vient
L’interrupteur va-et-vient s’avère pratique dès lors qu’il s’agit d’installer deux points de commande pour un même éclairage dans une pièce, par exemple dans un couloir, une chambre ou une cage d’escalier.
Retrouvez ci-dessous le schéma de câblage du télérupteur.
![schema cablage va et vient 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-cablage-va-et-vient-1155x700_0.jpg?itok=LzfcGVs5)
Comment fonctionne un télérupteur ?
Si vous envisagez d’ajouter des points de commande supplémentaires, l’interrupteur va-et-vient devient caduc. Il est indispensable – et plus confortable – d’opter pour un télérupteur. Celui-ci vous permet d’accroître le nombre d’interrupteurs à l’infini, toujours pour le même éclairage.
Le télérupteur fonctionne à la manière d’un interrupteur standard, mais appliqué à l’ensemble du circuit électrique. Une pression sur le bouton d’un interrupteur relié va fermer le circuit jusqu’à ce qu’une nouvelle pression sur un autre interrupteur (ou sur le même) l’ouvre de nouveau.
![schema cablage telerupteur 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-cablage-telerupteur-1155x700.jpg?itok=1kzqR2he)
Combien de point d'éclairage un télérupteur peut-il contrôler ?
Grâce au télérupteur, vous pourrez installer autant de points de commande que nécessaire dans le but de piloter un même éclairage. Toutefois, il est recommandé de se limiter à une quinzaine de points d'éclairage lorsque vous optez pour des interrupteurs avec voyant lumineux ou avec voyant « témoin ».
A noter que le télérupteur s’installe à même le tableau électrique, en aval du disjoncteur divisionnaire protégeant le circuit concerné. Il est relié aux interrupteurs ainsi qu’aux points d’éclairage.
![dessin telerupteur 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/dessin-telerupteur-700x700.jpg?itok=wS_oh5Vb)
![poussoir graphite celiane plaque alu 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/poussoir-graphite-celiane-plaque-alu-700x700.jpg?itok=y4FlzXH1)
Quel interrupteur relier à un télérupteur ?
Parce qu’il permet de piloter un nombre important de points de commande, le télérupteur doit être associé à un certain type d’interrupteur : le bouton poussoir.
L’interrupteur à bouton poussoir a pour particularité de revenir à sa position initiale après avoir été actionné. Son mécanisme comprend un ressort de rappel qui permet au bouton de retrouver sa place, de sorte que la pression du doigt se fait toujours dans le même sens.
Comment installer un bouton poussoir ?
Le bouton poussoir s’installe comme n’importe quel interrupteur :
- 1 fil relié au tableau électrique (la phase, rouge, sur la borne L) ;
- 1 fil relié à l’éclairage (la phase recommandée, violette, sur la borne 1) ;
La terre et le neutre étant réliés au point d’éclairage lui-même.
![schema cablage poussoir 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-cablage-poussoir-1155x700.jpg?itok=mvBbo1K9)
Choisir un interrupteur poussoir
Il vous est néanmoins possible de choisir votre interrupteur poussoir parmi différents types et différentes gammes. Il existe des boutons poussoirs simples ou doubles, des boutons poussoirs dotés d’un témoin lumineux (pour pouvoir se repérer dans l’obscurité), etc.
Legrand vous propose toutes sortes d’interrupteurs poussoirs pour les adosser à votre télérupteur. Retrouvez tous nos interrupteurs dans notre guide de choix !
Découvrez aussi les interrupteurs connectés Legrand !
![femme inter celiane metal violet irise 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/femme-inter-celiane-metal-violet-irise-700x350.jpg?itok=_gLzU-m_)
![inter etroit celiane alu 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/inter-etroit-celiane-alu-350x350.jpg?itok=ADFPDR64)
![inter voyant celiane titane 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/inter-voyant-celiane-titane-350x350.jpg?itok=aln4b8bO)
![coupure courant general 700x700 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/coupure-courant-general-700x700_0_4.jpg?itok=Hul9Inlv)
Précautions électriques
Attention : avant d’installer votre télérupteur et vos interrupteurs poussoirs, veillez toujours à couper l’alimentation générale au disjoncteur. Consultez les recommandations portées sur les notices des produits achetés et référez-vous aux préconisations de la norme N FC 15-100. Vous trouverez tout sur les prises et interrupteurs !
Questions fréquentes
Quel est le rôle du télérupteur
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée... En savoir plus
Comment savoir si un télérupteur est mort ?
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le... En savoir plus
Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
Comment installer une prise de courant sur un circuit va-et-vient ?
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation... En savoir plus
Comment faire un schéma électrique simple ?
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus
Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de... En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Comment choisir mon ampoule connectée ?
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus
De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes... En savoir plus
Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?
Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez... En savoir plus
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.