Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?
Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez nos différentes fonctions intelligentes et leurs principes d’installation.
Comment ça fonctionne ?
Nos commandes connectées communiquent en Wi-Fi avec votre smartphone ou votre tablette.
Cette connexion se fait par le biais d’une passerelle, permettant de faire la liaison entre la box Internet et les produits connectés (bande de fréquences : 2,4 à 2,4835Ghz)
Contrôlez vos luminaires grâce aux commandes manuelles, par la voix (1), et à distance via l’App. Home + Control.
(1) Compatibles avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon, Assistant Google, Siri d’Apple
Installer un interrupteur connecté
![legrand passerelle prise control commandes connectees 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/legrand-passerelle-prise-control-commandes-connectees-1222x569.jpg?itok=w24xQiEW)
Connectez une première pièce
Retrouvez notre pack de démarrage Céliane with Netatmo(1), pour démarrer votre installation connectée !
Composition :
- 1 prise Control : permet la liaison entre la box Internet (Wi-Fi) et les produits connectés
- 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée
- 1 interrupteur connecté sans Neutre avec option variateur
- 1 commande sans fils pour éclairage et prises
(1) Existe en 3 couleurs : Blanc, Titane, Graphite.
Existe aussi en version dooxie with Netatmo.
![legrand dessin salon pack demarrage titane legende 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-dessin-salon-pack-demarrage-titane-legende-700x700_0.jpg?itok=01vY8yTs)
![legrand commande connectee activee indication batterie faible 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-commande-connectee-activee-indication-batterie-faible-700x700.jpg?itok=J54tBWxU)
Complétez votre installation !
Les commandes sans fils(1) permettent d’ajouter des points de contrôle supplémentaires sans tirer de fils, sans dégâts sur les murs.
Alimentées par une pile, elles disposent d’une LED d’indication de batterie faible (lumière rouge).
À savoir : pour utiliser les commandes sans fils, il faut acheter au préalable un pack de démarrage «… with Netatmo ».
(1) Encastrables, peuvent se visser sur une boîte d’encastrement
Contrôlez votre maison à distance avec l’App. Home + Control
L’application regroupe l’écosystème connecté Legrand pour vous permettre de gérer la totalité de votre installation connectée :
- commandez vos interrupteurs connectés en mode marche/arrêt et en mode variation
- créez des plannings selon votre rythme de vie
- analysez et maîtrisez vos consommations
- agissez sur vos appareils énergivores
- gérez la température, etc.
![legrand smartphone app home control creation planning 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-smartphone-app-home-control-creation-planning-700x700.jpg?itok=lxPN4EZn)
Questions fréquentes
Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,... En savoir plus
Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus
Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur. En savoir plus
Comment choisir mon ampoule connectée ?
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus
Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus
Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de... En savoir plus
De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.