Comment installer un interrupteur sans fil ?

A noter : les deux interrupteurs sans fil du kit communiquent avec le micromodule en technologie radio. La portée est de 150 mètres dans une même pièce ou de 15 mètres si le signal doit traverser un mur. Vous n’avez rien à paramétrer, ni de travaux à prévoir.
Etape 1 : coupez l’alimentation de la pièce concernée en actionnant le disjoncteur sur le tableau électrique. Ne manipulez jamais de fils électriques sans avoir coupé le courant !
Etape 2 : branchez le micromodule au niveau du luminaire (dans un boîtier DCL, dans une boîte de dérivation…). Suivez de près les instructions de la notice qui accompagne le kit prêt-à-poser pour raccorer des fils.
Etape 3 : fixez la commande sur le mur à l’endroit souhaité, à l’aide de vis ou d’adhésif. La commande fonctionne avec une pile lithium valable pour plusieurs années, qu’il est ensuite possible de changer. Vous pouvez également vous contenter de simplement poser la commande sur un meuble.
Information complémentaire

Faites appel à un électricien recommandé
L’installation de votre interrupteur sans fil vous pose quelques soucis ? Ne vous inquiétez pas : Legrand vous aide à trouver un électricien près de chez vous. Accédez à notre plateforme de mise en relation.
Questions fréquentes
Le disjoncteur...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Concrètement,...
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.