Questions fréquentes
Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat". Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plusIl n'est pas possible d'éteindre votre thermostat sans couper le courant qui l'alimente. Si vous souhaitez désactiver la régulation de la température, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
Lorsque votre maison est en mode chauffage :Pour éviter que votre installation gèle, la...
Remarques
Veillez à ne pas empêcher la circulation de l’air à proximité de la Tête Thermostatique et de ne pas la couvrir (rideau, tablette de radiateur, coffrage…). Au sein d’une même pièce, il est fréquent de constater une différence de température entre deux appareils de...
Pour réinitialiser HomeKit sur votre thermostat, veuillez suivre les étapes suivantes : Vérifiez que le thermostat est bien alimenté Appuyez 5 secondes sur le bouton situé sur le coin inférieur droit du produit jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Puis relâchez le bouton et attendez...
En savoir plusQuand le relais de votre thermostat ou de vos têtes thermostatiques connectés Netatmo est injoignable, assurez-vous que votre relais soit bien branché sur une prise secteur.Si vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous...
En savoir plusLes thermostats connectés
Un thermostat connecté vous permet de connecter votre chauffage, de le piloter à distance depuis votre smartphone et de faire des économies d’énergie.
Il existe plusieurs modèles de thermostats connectés Legrand (à utiliser en fonction des différents systèmes de chauffage) :
- le Thermostat connecté Smarther with Netatmo (à retrouver ci-dessus),
- le Thermostat Intelligent connecté Netatmo
- le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo (à faire installer par un pro)
Choisissez le meilleur de ces trois systèmes de chauffage connecté pour votre maison en selon vos habitudes de vie et réduisez votre facture d’électricité !
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo permet le contrôle et la programmation de votre chauffage en local via l’écran intégré ou à distance depuis l’application Home + Control sur votre smartphone. De plus, à tout moment, vous pouvez réaliser différents réglages depuis l’app pour personnaliser les nombreuses fonctionnalités de votre thermostat.
Le Thermostat Intelligent connecté Netatmo quant à lui est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois et les pompes à chaleur et permet également le contrôle de votre chauffage à distance, via l’App Home + Control pour faire des économies d’énergie. L’installation du thermostat intelligent connecté Netatmo est simple et se fait grâce au réseau WiFi.
Le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo est compatible avec toutes les chaudières modulantes OpenTherm et les chaudières à accumulation, et permet de contrôler la température de l’eau chaude de votre chaudière via l’application mobile Home + Control. Sans fil, ce produit est aussi bien adapté aux chantiers neufs qu’à ceux en rénovation.
Vous pouvez vérifier votre compatibilité avec les thermostats connectés Netatmo, cliquez ici.
Quel que soit le meilleur des modèles selon vous, les thermostats connectés proposés par Legrand vous offrent confort et économies d’énergie pour votre maison !
Retrouvez plus d'informations dans les pages listées ci-dessous :
- Chauffage : thermostats obligatoires dans les logements dès 2027 - particulier | Legrand
- Contrôlez vos radiateurs électriques avec la sortie de câble connectée Céliane™ with Netatmo - particulier | Legrand
- Maison connectée - particulier | Legrand
- Contrôler à distance et programmer mon sèche-serviettes - particulier | Legrand
- Vous souhaitez allier le confort de votre logement avec une gestion mesurée des consommations ? - particulier | Legrand
- Contrôler son chauffage à distance depuis son smartphone - particulier | Legrand
- Quel est le meilleur choix de chauffage pour votre intérieur ? - particulier | Legrand
- Maîtrisez la température de vos radiateurs avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo - particulier | Legrand
- Pilotage connecté du chauffage : découvrez le Thermostat Intelligent Netatmo - particulier | Legrand
- Alexa intégré : commandez vos appareils par la voix
- Pilotage connecté du chauffage : découvrez le Thermostat Intelligent Netatmo
Comment installer et configurer le thermostat connecté Smarther with Netatmo ?
Vous souhaitez améliorer votre confort au quotidien et réaliser des économies d’énergies, découvrez également l'offre Driva with Netatmo, l'écosysteme du tableau électrique connecté.
Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo, prenez le contrôle de votre maison, :
- un module Control pour connecter l’installation à Internet
- un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
- un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
- un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
- un télérupteur pour piloter l’éclairage
- un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec
- un délesteur pour éviter les coupures intempestives