Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est utilisé en domotique pour l'immobilier neuf ?
Le principe même de la domotique c'est de faire communiquer les produits entre eux par le biais d'un moyen de communication. Il existe trois modes de communication pour une installation domotique : filaire (BUS), CPL (utilisant le réseau électrique existant) ou radio.
Principes de l’installation domotique filaire par "BUS"
Ce type d’installation suppose de choisir les câbles qui seront à installer dans la maison pour le remplacement des équipements actuels, et en prévision de ceux qui viendront s’y ajouter plus tard. Voyons d’abord quelles sont les caratéristiques et la manière donc se dépoloie une installation filaire avant de savoir quel câble pour domotique choisir pour rénover son logement neuf.
Pour une installation domotique filaire, tous les éléments sont reliés ensemble par un fil appelé "BUS", ce dernier est relié à un système de contrôle appelé "serveur".
Lorsqu'un appui est fait sur un interrupteur, le serveur (situé dans le tableau électrique) reçoit les informations via le "BUS" et renvoie l'information vers le bon récepteur (éclairage, volets roulants, prise commandée, thermostat, portier, alarmes) présent dans le logement.
Le "BUS" est donc une installation filaire qui connecte les commandes au tableau électrique (où sont intégrés les modules domotiques), en passant par un serveur représentant le cerveau du système.
![schema synoptique bus 1155x700](/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-synoptique-bus-1155x700_0.jpg?itok=zYaHem24)
![cable bus 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/cable-bus-700x700.jpg?itok=9_1vEKEW)
Quel câble choisir pour une installation domotique ?
Quand vous vous demandez quel câble pour domotique choisir, il s’agit donc de sélectionner un bus de commande. Ce câble s’apparente à celui du réseau informatique, contrairement aux fils électriques qui ne peuvent pas faire office de câbles domotiques.
Choix des câbles électriques domotiques
Le choix se résume à 3 types de câbles principaux : UTP, STP/FTP et VDI.
- bus UTP fréquement utilisés, mais attention il est recommandé de choisir des catégories élevées (de 5 à 6), les plus puissantes
- bus STP et FTP sont écrantés et donc de bien meilleure qualité que la version UTP
- câbles VDI (Voies, données et images) permettent d’intégrer les fonctions audiovisuelles, non exploitables avec les autres versions
L'installation domotique en "bus"
Cette installation permet de relier l’ensemble des éléments de commande et des fonctions pilotables pour un confort optimal.
Dans le cadre d’une installation domotique résidentielle, on parle d’un « bus de terrain ». Celui-ci prend la forme d’un câble composé d’au moins une paire de conducteurs torsadés. Il est alimenté par un courant basse tension, de façon à sécuriser les commandes en regard des risques électriques.
![schema cablage bus de terrain 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/schema-cablage-bus-de-terrain-700x700.jpg?itok=uRVBx7aq)
![pack demarrage connecte cwn blanc prise control mobile 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/pack-demarrage-connecte-cwn-blanc-prise-control-mobile-700x700_0.jpg?itok=FmdFUnG_)
Choix du mode de communication pour votre installation électrique
Dans le cas d'une installation neuve ou de grosse rénovation, vous pouvez opter pour le moyen de communication filaire "BUS" plus fiable et durable.
Si vous n'avez pas l'âme d'un grand bricoleur, que nous ne souhaitez pas faire des travaux ou aucune nouvelle intervention sur votre installation électrique existante, différentes solutions simples sont possibles. Pensez aux solutions radios : Céliane™ with Netatmo et bénéficiez d'une installation simple et rapide !
Contacter un professionnel de l'électricité
Vous êtes l'heureux propriétaire d'un logement ancien ou avez souhaité investir dans un appartement en résidence ? Vous finalisez l'achat ou la construction de votre bien immobilier neuf ou réalisez une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ? Quoi qu'il en soit, pour optimiser votre futur confort de vie, ou réaliser des investissements locatifs (avantages financiers obtenus suite à la location d'un bien acheté sous la loi Pinel par exemple), optez pour une installation domotique ! Même si vous n'êtes pas un habitué des frais de notaire ou un promoteur immobilier aguerri, la domotique apportera une touche de modernité à votre logement.
Faites appel à un électricien certifié pour vous accompagner, il saura vous conseiller. En effet, contrairement à l’installation électrique, l’installation domotique est plus libre et autorise des choix variés (coloris, matières, produits, prix, installation adaptée, câblage, protocole domotique, appareils électriques, appareils domotiques, etc.). Pour cette raison, mieux vaut faire appel à un électricien certifié par Legrand, professionnel expert en domotique.
En fonction de la ville et de la région dans laquelle vous achetez votre bien, vous pourrez peut-être bénéficier d'un prêt à taux zéro (ptz ou éco ptz).
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_70.jpg?itok=kTW3Q68V)
Rendez votre maison connectée !
Avec les produits Legrand, il est possible de rendre votre maison connectée et la piloter à distance ou par la voix. Découvrez notamment la gamme Céliane with Netatmo qui propose des solutions simpes d'utilisation et des technologies pour suivre vos consommations d'énergie, gérer la température de votre logement, piloter vos éclairages, réaliser des économies d'énergie, etc. Le secteur porteur de la maison connectée vous offre des automatismes qui amélioreront votre confort au quotidien. Pilotez votre logement via l'App Home + Control, depuis votre smartphone, ou par la voix via un assistant vocal.
Découvrez également les solutions connectées Legrand pour votre chauffage : confort et économies d'énergie assurés grâce aux thermostats connectés !
Découvrir les thermostats connectés Découvrir les Têtes thermostatiques connectées![maison connectee icons cwn 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/maison-connectee-icons-cwn-1222x569_7.jpg?itok=cXaICOV_)
Questions fréquentes
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté
La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
Comment faire un schéma électrique simple ?
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus
Quelle solution domotique choisir pour une maison intelligente ?
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens... En savoir plus
Comment faire des économies d’énergie ?
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses... En savoir plus
Que peut-on faire pour limiter la consommation d’énergie ?
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant... En savoir plus
Comment piloter à distance la borne de recharge de mon véhicule électrique ?
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store. En savoir plus
Comment réduire sa facture d'électricité ?
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus
Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?
Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur... En savoir plus
Comment fonctionne un programmateur de chauffage ?
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la... En savoir plus
Pourquoi ne pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise ?
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des... En savoir plus
Comment choisir une bonne multiprise ?
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et... En savoir plus
Quel est le meilleur visiophone filaire ?
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ?
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier... En savoir plus
Quelle norme électrique choisir ?
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus
Comment obtenir un devis pour réaliser des travaux d'électricité chez moi ?
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une... En savoir plus
Quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne ?
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos... En savoir plus
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Comment rénover d'anciennes installations électriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus
Comment se fait la mise en service de l’électricité ?
Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus
Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?
Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus
Comment refaire l'électricité dans ma maison sans faire de saignées ?
Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent. Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.