Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?

Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte :

  • un court-circuit
  • une surintensinté

La norme NF C 15-100 exige un disjoncteur par circuit électrique. Son ampérage est adapté à la section du câble.

Information complémentaire

Quel disjoncteur pour quel circuit ?

Un disjoncteur doit être installé selon les principes de la norme NF C 15-100 exposés dans le tableau ci-contre, selon la nature du circuit qu’il protège et de la section de câble du circuit.
Le nombre d’appareils sur chaque circuit est également encadré.

Information complémentaire

Le disjoncteur doit correspondre à la section du câble

Les circuits électriques d’un logement sont câblés avec des fils de sections différentes selon le type de circuit.

  • la norme électrique NF C 15-100 préconise des intensités maximums selon le circuit. Par sécurité, il est impératif de les respecter
  • à l’inverse, un disjoncteur d’intensité inférieure à celle recommandée peut ne pas être suffisante et entraîner des déclenchements intempestifs de celui-ci

Information complémentaire

Contacter un électricien pour une installation conforme

Vous souhaitez être certain que votre installation ( interrupteurs, prises, tableaux electriques, disjoncteur, etc) est conforme à la norme ? Il existe sur notre plateforme d'electrciens certifés, une sélection de professionnels certifiés par Legrand.
Quand l’installation est réalisée par un professionnel, celui-ci est dans l’obligation de fournir un schéma détaillé avec un repérage des circuits. Cela permet de mieux comprendre son installation et d’intervenir plus facilement et rapidement en cas de contrôle ou de panne.

Questions fréquentes

Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide.
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message