Combien de prise de courant dans une maison ?

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui importe, mais le nombre minimal de prises de courant murales installées dans une pièce - chaque pièce étant soumise à des règles particulières.

Le nombre de prises électriques par pièce

faq 1155x700
faq 350x350 01 faq 350x350 02

Séjour ou chambre : un nombre de prises minimum

Si votre séjour fait moins de 28m², il y faut 5 prises électriques au minimum.

Au-delà de cette surface, prévoyez d'y installer 7 prises électriques minimum, avec 2 prises de courant supplémentaires minimum à proximité des prises de communication RJ 45.

Chaque chambre, quelle que soit sa surface ou celle du logement, doit disposer de 3 prises de courant a minima.

Cuisine : 3 à 6 prises standard minimum

 Le nombre de prises électriques dépend de la surface de votre cuisine :

  • en dessous de 4m², un minimum de 3 prises électriques est recommandé,
  • au-delà, 6 prises de courant minimum sont recommandées, dont 4 minimum au-dessus du plan de travail.

N'oubliez pas qu'en plus des prises standards, des prises spécifiques à la cuisine doivent être installées. 

Découvrez aussi les rallonges, multiprises idéales pour la cuisine.

Autres pièces : une prise peut suffire

Dans les autres pièces de la maison, si leur surface dépasse les 4m2 (hors WC), il est recommandé de poser au minimum 1 prise de courant.

Information complémentaire

Zoom sur la norme NF C 15-100

Certains appareils / gros électroménager ont besoin d'être alimentés via des prises specifiques et notamment branchés en sortie de câble. Chacun d'entre eux sont alimentés par des circuits électriques considérés comme des circuits spécialisés.

La norme NF C 15-100 impose 1 circuit dédié pour alimenter les appareils électriques suivants :

  • lave-linge
  • lave-vaisselle
  • four électrique
  • chauffe-eau
  • réfrigérateur
  • congélateur
  • micro-ondes
  • plaques de cuisson (induction, vitrocéramique…)
  • prise pour véhicule électrique
  • chauffage (1 circuit dédié par tranche de 4500W)

Questions fréquentes

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide.
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message