Accès aux rubriques
Information complémentaire

Étape A : la mise à la terre
1. L’installation électrique est-elle mise à la terre ?
Si elle ne l’est pas, il faut réaliser une mise à la terre conforme.
2. Les masses métalliques (canalisation, huisseries métal, vidanges métalliques..) sont-elles reliées à la terre ?
Si ce n’est pas le cas, il faut relier les masses métalliques à la terre.
Information complémentaire

Étape B : le tableau électrique
3. L’installation électrique a-t-elle un disjoncteur de coupure générale ?
Si la réponse est non, Il faut installer un disjoncteur d'abonné.
4. Les circuits de l’installation électriques sont-ils protégés par un ou plusieurs interrupteurs différentiels, indentifiables grâce à leur bouton test ?
S’ils ne le sont pas, il faut poser des interrupteurs différentiels afin de protéger les personnes.
5. L’installation électrique a-t-elle un tableau regroupant les protections ?
Le tableau doit comporter des disjoncteurs ou bien des coupe-circuits (qu’il est possible de remplacer les coupe-circuits par des disjoncteurs) pour être conforme.
S’il s’agit d’appareils en porcelaine fixés sur un support en bois ou en métal ou de fusibles à visser, il faut remplacer le vieux tableau électrique car cette installation n’est pas conforme.
6. Tous les circuits sont-ils protégés en conformité avec la norme NF C 15-100 ?
La norme impose l’installation d’un disjoncteur ou d’un coupe circuit adapté à chaque circuit du logement.
Si les circuits ne sont pas protégés ou si les appareils de protection ne sont pas adaptés, il faut protéger les circuits en installant des disjoncteurs ou des coupe-circuits en accord avec la norme.
Information complémentaire

Étape C : les fils électriques
7. Les fils électriques sont-ils conformes ?
Ils sont conformes s’il s’agit de fils en cuivre rigides avec une gaine plastique.
Dans le cas contraire (conducteurs souples multibrins, fils avec isolant tissu, fils oxydés, isolant abîmé, section trop faible), il faut remplacer les fils électriques.
8. Le cheminement des fils électriques est-il conforme ?
Les fils doivent être encastrés dans les murs avec des gaines et des boîtes en plastique ou être placés sous des moulures en plastique.
Dans le cas de fils sous une moulure en bois ou sous un tube métallique, ou bien si trop de fils traînent sur le sol, il faut passer les fils dans des moulures en plastique ou bien les encaster dans le mur avec des gaines.
Information complémentaire

Étape D : les interrupteurs
9. Les interrupteurs sont-ils conformes ?
Les interrupteurs ne doivent pas avoir de vis apparentes.
S’il s’agit d’anciens interrupteurs en porcelaine, en métal ou en plastique, ou bien s’ils sont cassés ou avec des vis apparentes, il faut les remplacer.
Information complémentaire

Étape E : les prises de courant
10. Les prises de courant sont-elles conformes ?
Les prises doivent avoir une broche de terre et un système pour la protection des enfants (éclips).
Si ce sont des prises anciennes en métal, à vis apparentes, équipées d’alvéoles incompatibles avec les fiches actuelles, si elles sont cassées, mal fixées au mur, non raccordées à la terre dans les pièces d’eau et la cuisine, ou si trop d’appareils sont branchés sur une même prise, il faut les remplacer.
Information complémentaire

Étape F : la salle de bains
11. Dans ma salle de bains, les appareils électriques sont-ils suffisamment éloignés de la baignoire ou du bac à douche ?
Il existe différents volumes à respecter dans les pièces d’eau entre les appareils et les points d’eau selon les appareils concernés.
Si l’espace n’est pas respecté, il faut refaire l’installation.
Information complémentaire

Étape G : le réseau numérique
12. Le logement est-il équipé d'un coffret de communication et des prises spécifiques pour la TV, l'accès Internet et le téléphone ?
Si ce n’est pas le cas, il faut poser un coffret de communication et des prises RJ45.
Optimiser son reseau numérique recharger ses appareils numériques
Information complémentaire

Un doute ?
Au moindre doute sur la sécurité de votre installation électrique, faites appel à un professionnel de l'électricité parmi ceux sélectionnés par Legrand : il établira un diagnostic précis sur son état et la nature des travaux à prévoir.
Questions fréquentes
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
Le disjoncteur...
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
Brancher une prise de courant sur un...