Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement et où se trouve-t-il ?

Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur de branchement vient se placer sur la gaine technique du logement (GTL), en amont du tableau électrique. On l’appelle aussi disjoncteur d’abonné, parce qu’il permet de limiter/sectionner l’ensemble de l’installation en lien avec l'abonnement contracté auprès du fournisseur d'énergie. 

Qu’est-ce qu’un disjoncteur de branchement ?

disjoncteur branchement femme 1222x569

Dans une installation électrique domestique, le disjoncteur de branchement a de nombreuses attributions. Il permet en effet :

 

  • de couper l’ensemble de l’installation en cas de surcharge ou de court-circuit 

 

  • de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, il est doté d’une fonction différentielle pour surveiller les défauts d’isolement (comme un interrupteur ou un disjoncteur différentiel)

 

  • de limiter la puissance consommée dans l’ensemble du logement en fonction du contrat que vous avez souscrit avec votre fournisseur, grâce à un dispositif de réglable du calibre 

 

  • de couper l’alimentation générale de façon manuelle en cas de besoin

 

Le disjoncteur de branchement est donc indispensable dans un foyer. Mais il n’est pas tout seul : étant d’une sensibilité élevée (500 mA), il doit être secondé par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA, voire 10 mA dans certains cas) plus appropriés pour protéger les occupants du logement.

Où se trouve le disjoncteur de branchement ?

gtl disjoncteur abonne linky zoom legende 1222x569

Le disjoncteur de branchement est situé sur un espace appelé « gaine technique du logement ». Il est placé en amont du tableau électrique qui réunit l’ensemble des circuits et des dispositifs différentiels de protection. Il peut aussi être situé dans un coffret en limite de propriété, si la longueur entre la maison et l’accès EDF dépasse les 30 mètres (dans ce cas, un deuxième disjoncteur peut être situé dans l'habitation).

Les particularités du disjoncteur de branchement

disjoncteur abonne linky legendes 1222x569

Parce qu’il arrive en tête d’installation, le disjoncteur de branchement revêt de nombreuses particularités soulignées plus haut. Mais il en est une autre que vous devez prendre en compte : cet appareillage est réservé aux professionnels.

 

En effet, le disjoncteur d’abonné ne doit pas être manipulé par des particuliers. Seul votre fournisseur d’énergie est légitime pour ce qui est de le raccorder, le régler et le plomber (opération qui consiste à limiter la puissance maximale admise, généralement entre 15 A et 60 A), voire même de le déplacer.

 

De ce fait, le disjoncteur de branchement marque la frontière entre les deux parties de l’installation électrique : en amont, celle qui est prise en charge par le fournisseur ; en aval, celle qui peut être manipulée par les électriciens professionnels et les particuliers (l’installation intérieure).

  • L’amont est régi par la norme N FC 14-100 - territoire d’Enedis -
  • tandis que l’aval répond aux préconisations de la norme NF C 15-100 ; Ce point de séparation est aussi nommé « point de livraison » (PDL)

Information complémentaire

Composition d'une GTL

La GTL se compose en tout de trois éléments : le disjoncteur d’abonné, le tableau électrique et le coffret de communication. Ce dernier rassemble les équipements relatifs à la communication dans le logement (les prises RJ 45, les répartiteurs TV et téléphone, le branchement de fibre optique, etc.).

Information complémentaire

Choix du disjoncteur de branchement

Choisissez disjoncteur de branchement, tableau électrique et dispositifs de protection en consultant notre guide dédié.

Questions fréquentes

Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique.
En savoir plus
La section de câble d’un tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2.
En ce qui concerne les différents circuits qui composent votre...
En savoir plus
Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message