Quelle section de câble électrique entre le compteur et le tableau ?

La section du câble entre le compteur et le tableau électrique principal va dépendre de la puissance délivrée par le compteur et de la longueur du raccordement. Par exemple, pour un compteur qui délivre 9kW et se trouve à moins de 30m du disjoncteur, ce câble en cuivre de type RO2V sera d’une section de 16 mm².

Branchement du compteur électrique au disjoncteur général

dessins branchements compteur disjoncteur 1222x569

Le raccordement du disjoncteur d’abonné au compteur électrique peut se faire de deux façons :

  • Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement sur le domaine privé est inférieure à 30 mètres ; dans ce cas, le disjoncteur de branchement et le compteur sont installés par ENEDIS dans le logement
  • Le branchement de type 2 est autorisé quelle que soit la longueur du câble de branchement en zone privative ; dans ce cas, le disjoncteur de branchement et le compteur sont installés par ENEDIS en limite de propriété

Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués. La section de câbles pour le raccordement du tableau au réseau électrique va dépendre de la puissance délivrée par le compteur et de la distance du point de livraison.

La section de câble doit être dimensionnée selon la norme NF C 15-100. On utilise généralement un conducteur de forte section posé par un professionnel, avec protections adaptées. Toute intervention sur l’arrivée est réglementée. Ne travaillez jamais sous tension : coupez l’alimentation, vérifiez l’absence de tension et en cas de doutes, contactez un électricien.

compteur section cable 16mm2 700x350

Section de câble entre le disjoncteur et le tableau

Pour raccorder le disjoncteur général au tableau électrique, la section de câble à utiliser va dépendre de la longueur du raccordement, mais aussi de la puissance que délivre le compteur.

Par exemple, pour un compteur qui délivre 9 kW et se trouve à moins de 30 m du disjoncteur, ce câble en cuivre de type RO2V sera d’une section de 16 mm².

Les câbles concernés sont la phase et le neutre. La terre est liée à un piquet de terre depuis le tableau électrique.

gtl legendes 700x600

Importance du disjoncteur de branchement

Le disjoncteur de branchement, aussi appelé disjoncteur d’abonné ou disjoncteur général, assure la séparation entre le compteur électrique et le tableau de répartition. Le neutre et la phase transitent par le disjoncteur général depuis le compteur jusqu’au coffret. D’une sensibilité de 500 mA, le disjoncteur d’abonné coupe toute l’électricité dans le logement lorsqu’il saute ou si sa manette est abaissée.

famille logo ec 700x700

Pour raccorder un disjoncteur d’abonné

Pour raccorder votre disjoncteur d’abonné à votre tableau électrique, faites confiance à un professionnel.

Les sections de câble sont à définir en fonction de la longueur du raccordement et de sa puissance selon des normes précises. Un expert parmi nos électriciens certifiés saura vous assurer une installation dans les règles.

Questions fréquentes

La section de câble d’alimentation du tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2. Cette partie de l’installation étant réglementée,...
En savoir plus
Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter...
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F/HPI pour équipements sensibles Placez-les...
En savoir plus
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques de votre maison intelligente et réduire ainsi son impact environnemental, selon les exigences de la RE2020 ? Installez des solutions connectées Drivia With Netatmo dans votre tableau électrique tels que le compteur...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront...
En savoir plus
La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
En savoir plus
Brancher un tableau électrique nécessite d’avoir bien préparé votre intervention avant de vous lancer.
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.

Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques...
En savoir plus
La présence du tableau électrique dans une pièce à vivre du logement n’est pas toujours du plus bel effet. Pour camoufler un tableau électrique, nous vous conseillons d’installer une porte qui rendra votre coffret plus discret et plus élégant. Au-delà de l’aspect esthétique, la...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message