Quel interrupteur différentiel choisir pour son tableau électrique ?

Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques :

  • type AC pour circuits classiques
  • type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.)
  • type F/HPI pour équipements sensibles

Placez-les en tête de groupe de disjoncteurs dans le tableau électrique, en tenant compte de la sensibilité (30 mA) et du calibre adaptés.

Respectez les prescriptions de la norme NF C 15-100 et le repérage des circuits. Coupez l’alimentation et contrôlez l’absence de tension avant toute intervention. En cas de doute, demandez l’avis d’un électricien.

Principes de l’interrupteur différentiel

interdifferentiel tableau 1155x700
interdifferentiel disjoncteur principal 700x700 interdifferentiel test 700x700

Par définition, un courant électrique engendre des risques, qui, au-delà d’une certaine intensité (30mA), peuvent devenir dangereux. Le but d’un interrupteur différentiel est de prévenir des risques de contact direct et indirect dans une installation électrique.

En tant qu’appareillage modulaire, l’interrupteur différentiel se place directement dans votre tableau électrique, entre le disjoncteur général (qui protège toute l’installation) et les disjoncteurs divisionnaires (qui protègent les circuits électriques indépendamment les uns des autres).

Il a pour but de sécuriser l’installation en prévenant d’éventuels chocs électriques pouvant toucher les occupants. Toutefois, l’interrupteur différentiel ne protège que les personnes : il ne détecte ni les surcharges, ni les courts-circuits, contrairement à un disjoncteur.

Explications en images

Suivrez la vidéo pour en savoir plus sur l'interrupteur différentiel et son rôle.

L'importance des circuits électriques

8 circuits max par interdif rail 930x340

La norme NF C 15-100 donne des préconisations claires concernant le nombre et le type d’interrupteurs différentiels à installer dans un tableau électrique.

D’une part, il faut savoir qu’un interrupteur différentiel peut protéger un maximum de 8 circuits électriques. Sachant que la protection de chaque circuit est ensuite assurée par un disjoncteur divisionnaire. Couper l’interrupteur permet ainsi de mettre hors tension l’ensemble des circuits associés.

tableau interdif 930x440

Les types d'interrupteurs différentiels

D’autre part, les interrupteurs différentiels doivent être associés à certains circuits électriques. Les types les plus courants sont :

  • De type AC : l'interrupteur différentiel le plus standard, destiné à la protection de la majorité des circuits de l'installation (prises de courant, éclairages, four, volets, chauffage...).
  • De type A : un interrupteur différentiel plus performant prévu pour la protection des circuits spécialisés suivants : lave-linge, plaque de cuisson et point de recharge pour véhicule électrique.
  • De type F : un interrupteur différentiel conçu pour protéger les appareils sensibles aux micro-coupures électriques (obligtoire dans le cas notamment d’une climatisation, d’une pompe de piscine, d’une pompe à chaleur ou bien pour protéger une prise renforcée ou une borne de recharge pour véhicules électriques.

Il est important de lister les appareils à brancher et de séparer vos circuits électriques en prenant en compte la nécessité de les protéger par des types AC, A ou F. Notez également qu’il est préférable de répartir les circuits prises/éclairages sous deux interrupteurs différentiels.

Choisir son interrupteur différentiel : la sensibilité et le calibre

calcul intensite 930x440

Pour ce second critère de choix, il faut aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement d’un interrupteur différentiel.

Une fois installé dans le tableau électrique, celui-ci va comparer l’intensité qui pénètre dans l’installation et l’intensité qui en sort. L'écart ne doit pas être supérieur à une certaine valeur, exprimée en milliampères (mA) et nommée « sensibilité ». Au-delà de ce seuil, l’interrupteur se coupe.

Les interrupteurs différentiels doivent avoir une sensibilité de 30 mA maximum, ce qui signifie qu’ils vont couper le courant si la différence d’intensité est supérieure à cette valeur (voir la norme NF C 15-100). On parle de différentiel haute sensibilité, nécessaire à la protection des personnes.

Cet appareillage modulaire affiche deux valeurs, l’une exprimée en mA (la sensibilité), comme expliqué, l’autre exprimée en A (ampères). Cette deuxième correspond à l’intensité maximale que l’interrupteur différentiel peut supporter sans dysfonctionner.

Si la sensibilité est toujours la même, le calibre (l’intensité) peut être modulé(e). Le calcul du calibre nécessaire peut se faire par rapport :

  • à l’amont : l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à celle du disjoncteur d’abonné.
  •  à l’aval : l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à la somme des intensités des disjoncteurs divisionnaires (sachant que l’intensité des circuits communs vaut pour ½, par exemple 10A d’éclairages valent pour 5A dans ce calcul et sachant que les circuits convecteurs, chauffe-eau et prise véhicule électrique valent 1).

Pour bien choisir vos interrupteurs différentiels, consultez le guide de choix dédié aux tableaux électriques.

Enfin, pensez à tester régulièrement vos interrupteurs différentiels afin de vous assurer qu’ils protègent bel et bien les occupants du logement. Découvrez notre tutoriel vidéo pour savoir comment faire.

Tuto vidéo

Explorez le logiciel par module

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message