Combien coûte un changement de tableau électrique ?

Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter tous les appareils.

Au coût du tableau électrique complet, il faut aussi ajouter l’intervention d’un professionnel car cette opération complexe demande de solides compétences en électricité.

Il ne s’agit pas simplement de remplacer un tableau par un autre. La NF C 15 100 fixe d’ailleurs des règles très précises en ce domaine.

Information complémentaire

Le tarif d’un tableau électrique nu

Un tableau électrique nu ne contient pas les équipements modulaires nécessaires à son fonctionnement. Il faudra les acheter séparément.

Le coût d’achat d’un tableau électrique nu varie entre 60 et 230 € (prix TTC conseillés) selon le nombre de rangées qu’il contient, et selon que celles-ci soient d’une capacité de 13 ou 18 modules. Au sommet de la gamme, le coffret à équiper comprenant 4 rangées de 18 modules est destiné aux habitations de type T5 et supérieures.

Information complémentaire

Le tarif d’un tableau électrique pré-équipé

Un tableau électrique équipé et précablé contient tout le nécessaire pour être installé et permet d’alimenter les circuits électriques du logement.

  • un coffret pour extension (dans une chambre ou un cellier) coûte approximativement entre 150 et 300 €
  • un tableau pré-équipé pour un T1 ou T2 (2 rangées de 13 modules) coûte à environ 400 €
  • un tableau équipé pour un T6 (4 rangées de 13 modules) peut afficher un tarif avoisinant les 1 200 €

Information complémentaire

L’installation dans une gaine technique de logement

L’installation du tableau électrique dans une GTL est devenue obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations importantes. Toutefois, si vous changez votre coffret électrique sans redistribution des cloisons du logement, la GTL n’est pas imposée.

Le coût d’achat de la gaine technique de logement oscille entre environ 140 et 250 € en fonction de l’équipement fourni pour la fixation et le passage des câbles.

Information complémentaire

Le coût des équipements modulaires

Si vous achetez un tableau électrique nu, ou si vous souhaitez refaire un tableau électrique à partir d’un tableau pré-équipé, vous devez vous procurer les équipements modulaires correspondants.

Il faut ainsi considérer le prix des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels pour la protection des biens et des personnes, des peignes de raccordement pour assurer les branchements, et divers autres modules selon votre utilisation personnelle (minuterie, contacteurs, télérupteur, parafoudre…).

Information complémentaire

Confiez votre tableau à un électricien certifié

Un électricien professionnel est la personne la plus indiquée pour remplacer votre tableau électrique suivants vos usages, il sera même en mesure de vous proposer des solutions connectées afin d’améliorer votre quotidien.

Trouvez un électricien certifié à proximité de chez vous grâce à notre moteur de recherche, et demandez un devis afin d’estimer le coût du changement de votre tableau électrique.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message