Un tableau électrique, pour quoi faire ?

Publication le 11 octobre 2023 A la Une

A quoi sert un tableau électrique ? Est-ce pareil qu’un compteur électrique ? Sont-ils tous identiques d’une maison à une autre ? Fusibles, disjoncteur général, parafoudre, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel… Vous n’imaginez pas tout ce qu’il y a dans un tableau électrique. Nous vous expliquons.

Demandez un devis à un électricien recommandé par Legrand pour la rénovation ou la pose de votre tableau électrique.

Information complémentaire

Choisissez Drivia with Netatmo : le tableau électrique connecté

Découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo ! Maîtrisez vos consommations grâce aux différents modules connectés composant votre tableau comme par exemple l'écocompteur connecté, le délesteur connecté, le contacteur connecté, le compteur d'énergie, etc. Pilotez votre maison, de l'éclairage jusqu’aux appareils les plus énergivores. A la clé, une consommation et des dépenses d'énergie maîtrisées.

Information complémentaire

Réseau multimédia : pourquoi installer un coffret de communication ?

Le coffret de communication distribue le réseau multimédia dans toute la maison : télévision, internet et téléphone avec une qualité et des performances optimales. Pour que vos objets connectés (smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.) bénéficient du haut débit, il est recommandé d'installer un coffret de communication avec des câbles et des prises spécifiques répondant à la norme.

Information complémentaire

Tableau électrique : le « cerveau » de l'installation électrique

Aussi appelé tableau de répartition ou de protection, le tableau électrique fait le lien entre le réseau extérieur de distribution d'électricité et celui de votre habitation. Concrètement, c'est un coffret qui rassemble tous les circuits électriques de la maison (prises, éclairage, four, lave-vaisselle, ...) ainsi que les éléments garantissant la sécurité des habitants et de leur logement (disjoncteurs, parafoudre...). Il est souvent installé dans l'entrée ou dans le garage.

Savez-vous que les premiers tableaux électriques ont été déployés après 1930 ? À l'époque, ils étaient en bois et leurs fusibles étaient logés dans des compartiments en porcelaine appelés "tabatières".

Information complémentaire

Tableau électrique et compteur électrique : est-ce pareil ?

Rien à voir ! Installé en amont du tableau électrique, le compteur mesure l'électricité que vous consommez et l'affiche en temps réel (en kilowatt-heure). Cette consommation dépend directement de la puissance des appareils utilisés et de leur durée d'utilisation. Par exemple, un cycle à 60°C sur votre lave-linge requiert plus de puissance électrique (pour chauffer l'eau) pendant plus longtemps qu’un programme éco à 30°C. À chaque instant, le compteur est traversé par un courant correspondant à la somme des courants électriques qui circulent dans la maison. Plus ce courant est important, plus la roue du compteur tourne vite.

Information complémentaire

tableau equipe pap 350x350
tableau rangees 350x350

Dans les entrailles du tableau électrique…

Derrière la porte de votre tableau électrique, vous découvrez une ou plusieurs rangées de modules, selon la taille de votre habitation. De quoi s'agit-il ? D'abord, il y a le disjoncteur général qui fait office d'interrupteur général de toute l'installation. En cas de surconsommation ou de court-circuit, il coupe automatiquement le courant (position off).

En remplacement des anciens fusibles, les disjoncteurs protègent les différents circuits de l'installation (prises, éclairage). En complément, les interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels, protègent, eux, les personnes. Lorsqu'ils détectent un court-circuit ou une fuite de courant vers la terre, ils coupent le courant du circuit concerné et évitent les électrocutions. D'autres éléments peuvent aussi être présents comme le parafoudre par exemple.

Information complémentaire

D’où vient l’expression « Péter les plombs » ?

Dans cette expression familière, le cerveau est comparé à un appareil électrique protégé par ce qu'on appelait autrefois des "plombs", c'est-à-dire d'anciens fusibles dont le fil de plomb fondait en cas de surcharge électrique. Une personne qui s'énerve de manière insensée ou démesurée ferait donc sauter ses fusibles empêchant ainsi son cerveau de fonctionner correctement (le courant ne passe plus). Naturellement, avec la disparition progressive des fusibles et la généralisation des disjoncteurs, l'expression a peu à peu été remplacée par « disjoncter ».

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus