Tableau électrique qui saute, que faire ?

Une coupure d’électricité peut provenir de l’arrêt du disjoncteur général, d’un interrupteur différentiel ou d’un disjoncteur divisionnaire.

Pour remettre le courant, il convient de repérer l’origine de la coupure afin de résoudre le problème.

Information complémentaire

Tableau électrique qui saute : déterminer la source

La coupure du courant peut provenir :

 

Repérez l’élément dont la manette est baissée en position « off ».

Si aucune manette n’est baissée, il doit alors s’agir d’une coupure au niveau du réseau électrique du quartier.

Information complémentaire

Si la manette du disjoncteur général est abaissée

Le disjoncteur général est normalement situé à côté du compteur électrique (exemple Linky). Si la manette du disjoncteur général est baissée, vous avez trouvé la source de la coupure de courant.

Dans ce cas, débranchez les derniers appareils qui ont été branchés avant la coupure de courant puis tentez de réenclencher le disjoncteur général en poussant la manette vers le haut.

Si le courant revient, le problème est identifié

Si ce type de panne arrive régulièrement, cela peut être le signe d’un manque de puissance de votre abonnement. Contactez votre fournisseur d’électricité pour vérifier votre abonnement.

Si la manette d’un interrupteur différentiel est abaissée

Vous constatez que c’est la manette d’un interrupteur différentiel qui est abaissée. L’interrupteur différentiel est situé en début de rangée dans le tableau électrique et comporte un bouton test. Chez Legrand, il est en plus identifiable par sa manette grise. Un interrupteur différentiel peut sauter pour 2 raisons principales : Il peut y avoir une fuite de courant permanente (par exemple en cas de défaut sur un matériel) ou temporaire liée à une perturbation climatique (par exemple en cas d’orage).

 

Dans tous les cas :

  • abaissez les manettes des disjoncteurs situés après l’interrupteur différentiel dont la manette a sauté
  • réenclenchez l’interrupteur différentiel
  • puis relever la manette de chaque disjoncteur jusqu’à trouver le circuit qui fait sauter l’interrupteur différentiel

 

À savoir : Grâce au schéma d’installation électrique ou aux indications sur votre tableau électrique, vous pouvez débrancher certains appareils de ce circuit afin de déterminer celui qui pose problème.

Information complémentaire

Si la manette d’un disjoncteur est abaissée

Si c’est un disjoncteur qui a sauté, il peut s’agir d’une surcharge (trop d’appareils branchés sur le même circuit) ou d’un court-circuit. Débranchez certains appareils du circuit et réenclenchez le disjoncteur.

Information complémentaire

Vous n’avez pas trouvé l’origine du défaut du tableau électrique

Si vous ne pouvez pas remettre le courant, il y a certainement un défaut dans votre installation électrique.

Il est indispensable de contacter un professionnel de l'électricité. 

À savoir : si votre tableau électrique saute régulièrement lors d’épisodes orageux, appelez un électricien pour lui faire installer un parafoudre.

Questions fréquentes

Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter...
En savoir plus
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront...
En savoir plus
La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
En savoir plus
Brancher un tableau électrique nécessite d’avoir bien préparé votre intervention avant de vous lancer.
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.

Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques...
En savoir plus
La présence du tableau électrique dans une pièce à vivre du logement n’est pas toujours du plus bel effet. Pour camoufler un tableau électrique, nous vous conseillons d’installer une porte qui rendra votre coffret plus discret et plus élégant. Au-delà de l’aspect esthétique, la...
En savoir plus
Le choix de la dimension d’un tableau électrique repose avant tout sur la taille du logement à équiper (type) et doit respecter le minimum imposé par la norme NF C 15-100 qui précise les protections nécessaires pour chaque habitation. La norme précise également que 20% des...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 fixe précisément les règles concernant l’installation d’un tableau électrique. Voici les étapes à suivre pour remplacer un tableau vétuste, abîmé ou non conforme à la norme.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message