Où trouve t-on de l’électricité ?
Nous avons tous chez nous des interrupteurs, des prises, des multiprises, etc. Aujourd’hui, l’électricité fait partie intégrante de nos sources d’énergies principales. On exploite cette énergie pour l’utiliser comme source de chaleur, de lumière, de moyen de déplacement ainsi que pour nos appareils électriques et électroniques.

Courant électrique : les différentes unités de mesure
Pour mieux comprendre votre installation electrique :
- l'intensité : quantité de charges qui passe dans un conducteur en une seconde, mesurée en ampère (A)
- la tension : accumulation de charge dans le conducteur qui s’exprime en volt (V). La différence de potentiel, c’est-à-dire, la tension qui existe entre deux bornes d’un générateur s’exprime aussi en volt
- la puissance : produit de l’intensité et de la tension mesurée en kilowatt (kW)
- l’énergie : puissance utilisée pendant une période donnée qui s’exprime en kilowattheure (kWh)
Les accidents domestiques liés à l’électricité
Un réseau électrique non conforme aux normes en vigueur peut engendrer des problématiques d'électrisation, d'électrocution ou d'incendies. Pour limiter ces risques et assurer la sécurité de tous, il est nécessaire d'installer des protections modulaires électriques adaptées, dans le tableau électrique.
Interrupteurs différentiels
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les risques d’électrisation causés par une fuite de courant. Ils sont à installer dans le tableau électrique alimenté par le disjoncteur général en amont des disjoncteurs divisionnaires.

Disjoncteurs
Les disjoncteurs permettent de laisser circuler le courant électrique et de protéger les circuits contre des dommages provoqués par une surcharge ou un court-circuit. Dans le tableau électrique, ce sont ces modules qui protègent vos appareils et équipements.

Causes de coupure de courant
Il existe 2 types de coupures de courant : la coupure générale et la coupure individuelle.
Coupure générale
S’il s’agit d’une coupure générale, c’est-à-dire d’une panne qui touche tout votre quartier, la seule chose à faire est d’attendre, le temps de la remise en route du courant.
Petite astuce : si vous résidez dans un logement collectif, vérifiez le point d’éclairage sur votre palier. Si la lumière ne fonctionne pas, il s’agit probablement d’une coupure générale.

Coupure individuelle
Dans le cas d’une coupure individuelle, qui se limite à votre logement, les causes peuvent être :
- une fuite à la terre
- une surcharge électrique due à un trop grand nombre d’appareils branchés
- un appareil électrique défectueux (fils sectionnés par exemple)
- une installation trop ancienne
- un court-circuit

Différence entre courant continu et courant alternatif
Le courant électrique est le phénomène décrit par un mouvement de charges électriques, des électrons, qui circulent dans un matériau conducteur (comme le métal, le cuivre ou l'aluminium). Cette circulation est ce qu’on appelle la tension électrique. Selon qu’elle soit continue ou alternative, elle peut générer deux types de courant.
Courant continu
Le flux des électrons s’écoule toujours dans la même direction, de la borne négative vers la borne positive.
Ce type de courant est produit par des générateurs tels que les batteries ou les piles.

Courant alternatif
Aussi appelé sinusoïdal, ce courant circule dans les deux sens et génère un effet de va-et-vient. La quantité de charges électriques transportées est égale à intervalle régulier. Il est produit en centrale électrique à l’aide d’un alternateur.
Le courant alternatif est utilisé dans le cadre de la distribution d’électricité.


Contacter un pro
Vous voulez savoir si votre installation électrique est conforme aux normes ? Contactez un professionnel parmi notre réseau d’électriciens certifiés. Qualifiés et compétents, ces professionnels vous apporteront des solutions adaptées à vos besoins pour une installation électrique sécurisée et conforme à la réglementation.
Questions fréquentes
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100.
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ?
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...