Comment fonctionne un disjoncteur ?

Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut.

Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet d’éviter les échauffements qui risquent d’endommager les circuits.

Information complémentaire

Comment fonctionne un disjoncteur en cas de court-circuit ?

Le disjoncteur protège le circuit électrique contre les courts-circuits grâce à sa composante magnétique (1). Un court-circuit se caractérise par l’augmentation soudaine de courant électrique (plusieurs milliers d’ampères). Ce court-circuit agit sur la bobine électromagnétique qui provoque l’abaissement de la manette du disjoncteur en position off, coupant ainsi l’alimentation du circuit défaillant.

Information complémentaire

Que fait le disjoncteur en cas de surcharge ?

C’est la composante thermique (2) du disjoncteur qui protège le circuit contre les surcharges. Elle se compose de deux lames (dispositif bilame) qui vont se dilater sous l’effet de la chaleur entraînant le mécanisme de coupure.

Information complémentaire

L’ensemble des disjoncteurs de votre logement sont à protection magnétothermique

Le disjoncteur de votre logement conjugue la composante magnétique (1), ainsi que deux lames à dilatation thermique (2), afin d’assurer respectivement une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges. La chambre de coupure (3) permet, quant à elle, de disloquer les arcs électriques pouvant se former lors d’une coupure sous tension dans la limite de son pouvoir de coupure (exprimé en Ampères).

Bon à savoir : le court-circuit correspond à une surintensité forte et de courte durée, tandis que la surcharge est une surintensité faible mais durable dans le temps.

Information complémentaire

Le disjoncteur général ou d’abonné

Le disjoncteur général se trouve à proximité du compteur électrique (comme Linky, par exemple). Sa disjonction entraîne une coupure d’électricité dans tout le logement.

Le disjoncteur, selon son réglage, peut sauter si un trop grand nombre d’appareils sont branchés sur le réseau, ou si la puissance électrique souscrite chez votre fournisseur d’énergie est trop faible par rapport à vos besoins (retrouvez cette puissance sur vos factures : 3,6, 9 ou 12 kVA). Il est aussi la protection ultime des personnes grâce à sa fonction différentielle de 500mA.

Information complémentaire

Le disjoncteur différentiel

Le disjoncteur différentiel est placé dans le tableau électrique et assure un rôle de protection des biens et des personnes. Il possède un calibre différentiel (exprimée en mA) et un calibre de protection (exprimé en A). Le disjoncteur différentiel joue le rôle d’interrupteur différentiel et de disjoncteur divisionnaire à lui seul. En cas de fuite de courant, le disjoncteur différentiel coupe uniquement le circuit concerné.

On l’utilise spécifiquement pour des équipements sensibles comme congélateur pour palier à des conséquences sanitaires consécutives à des coupures indésirables. Il convient aussi pour une protection renforcée des appareils électroniques comme une borne de recharge de véhicule électrique.

Information complémentaire

Le disjoncteur divisionnaire

Le disjoncteur divisionnaire est une composante de votre tableau électrique qui vient en complément de l’interrupteur différentiel.

Le disjoncteur divisionnaire protège spécifiquement les équipements des circuits auquel il est relié.

Il assure la protection en cas de court-circuit ou de surcharge en coupant au plus prés des équipements tout en préservant la continuité de service du logement.  En effet, son rôle est de couper avant le disjoncteur général.

Questions fréquentes

Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message