Information complémentaire

Rôle du disjoncteur
Le disjoncteur est un type d’équipement modulaire installé dans le tableau électrique, qui assure la protection de votre circuit et de vos appareils.
En coupant le circuit, il sécurise toute l’installation électrique, évitant ainsi la surchauffe des câbles et les dommages matériels.
Information complémentaire

Que dit la norme ?
Les disjoncteurs offrent plus de sécurité que les coupe-circuits. C’est pourquoi la norme NF C 15-100 impose de remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs pour la grosse rénovation.
Pour la construction neuve, l’installation de disjoncteurs au tableau électrique est obligatoire.
Information complémentaire

Vérifiez votre disjoncteur d’abonné
Lorsqu’une coupure d’électricité survient, le premier réflexe à adopter est simple : vérifiez l’état de votre disjoncteur d’abonné (installé à proximité du compteur Linky).
Si vous constatez que votre disjoncteur d’abonné saute régulièrement, c’est que votre compteur ne délivre sûrement pas assez de puissance.
Contactez alors votre fournisseur d’électricité pour une réévaluation de votre souscription.
Information complémentaire

Vérifiez vos appareils
Lorsqu’un défaut est détecté sur un circuit, le disjoncteur associé saute.
Si vous êtes dans ce cas, il est fort probable que le défaut provienne d’un de vos appareils électriques.
Pour vérifier si un appareil est défectueux, branchez-le sur une prise d’un autre circuit. Si le disjoncteur du nouveau circuit saute, alors le problème vient de votre appareil.
À l’inverse, si l’appareil fonctionne, le circuit initial est peut-être endommagé. Dans ce cas, contactez un professionnel.
Information complémentaire

Surintensité : un problème récurrent
Le plus souvent une coupure de courant est due à une intensité trop forte dans le circuit électrique.
Cette surcharge est causée par un nombre trop important d’appareils branchés simultanément.
- évitez de brancher trop d’équipements sur la même prise (branchement de multiprises sur plusieurs niveaux) en respectant la puissance maximale autorisée
- pensez à décaler l’usage des appareils énergivores pour ne pas les déclencher en même temps (plaque de cuisson, sèche-linge…)
Information complémentaire

Contactez un professionnel pour plus de prudence
Le courant continue de se couper lorsque vous branchez un appareil ou actionnez un interrupteur ?
Pour votre sécurité, contactez l’un de nos électriciens certifiés et confiez la mise à niveau de votre installation à un professionnel.
Questions fréquentes
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe...