Comment remettre le courant au disjoncteur ?

Lorsqu’un défaut électrique, comme une surcharge ou court-circuit, est détecté au sein de l’installation électrique, le disjoncteur a pour mission de couper l’alimentation du circuit auquel il est relié.
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe instantanément le circuit qui est en défaut, ce qui vous permet de localiser le problème d’un seul coup d’œil.

Information complémentaire

Que faire quand le disjoncteur saute ?

Contrairement aux fusibles, l’avantage du disjoncteur est de pouvoir être réarmé une fois le défaut éliminé.
Pour localiser un disjoncteur qui a sauté dans le tableau électrique, il suffit de repérer celui dont la manette est abaissée. Vous verrez le bouton "Off" en vert. Pour le remettre en fonctionnement, il faut au préalable éliminer le défaut, puis le réarmer en remontant sa manette vers le haut. Vous verrez le bouton "On" en rouge.

Information complémentaire

Si le disjoncteur saute à plusieurs reprises

Si après avoir remonté la manette du disjoncteur, celle-ci s’abaisse de nouveau, c’est qu’un problème persistant empêche le bon fonctionnement du circuit.
Il peut s’agir d’une surcharge ou d’un appareil défectueux sur le circuit. Débranchez les derniers appareils branchés sur le circuit concerné, et essayez à nouveau de réarmer le disjoncteur.

Information complémentaire

Contactez un électricien certifié

Si le problème persiste, la solution la plus efficace est alors de faire appel à un électricien certifié qui saura localiser l’origine du problème et y apporter une solution.

Questions fréquentes

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
La batterie du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo dure 10 ans et couvre toute la durée de vie du produit. Après 10 ans, il est conseillé de remplacer tous vos Détecteurs de Fumée Intelligent Netatmo, quels qu’ils soient, pour vous assurer qu’ils fonctionnent toujours de façon...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
En le reliant à la terre, le parafoudre contribue à limiter les surtensions générées par les phénomènes de foudre. Deux modèles, conformes aux normes, sont disponibles. Ils sont à installer dans le tableau électrique.
En savoir plus
Le nombre maximum de prises reliées à un disjoncteur 16 A (ampères) est clairement défini dans la norme NF C 15-100 : il est recommandé de mettre jusqu'à 8 prises électriques maximum par circuit pour un disjoncteur 16 A, avec une section de fils minimum de 1,5 mm². En section de fils...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Les produits Legrand antimicrobiens utilisent des ions d’argent intégrés à la matière plastique lors du processus de fabrication.
En savoir plus
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Vous pouvez accéder aux courbes depuis l'App Netatmo Energy en tournant votre smartphone en mode paysage. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec un geste de pincement sur l'écran.
Vous pouvez accéder à différentes courbes : La courbe grise représente l'historique de température ambiante La...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message