Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.

Information complémentaire

Crédit d’impôt à la transition énergétique

Le Gouvernement soutient l’acquisition de points de charge avec un crédit d’impôt égal à 75% du montant global des dépenses de matériel dans la limite de 500€ (frais de pose inclus). Il est valable pour les bornes de recharge fournies et posées par un professionnel qualifié IRVE (organisme accrédité de type Qualifelec).

Ce crédit est restreint à un système de charge par personne seule et à 2 équipements pour un couple.

Ce dispositif convient aux particuliers en maison individuelle ou en logement collectif.

Information complémentaire

Programme Advenir

Le programme Advenir propose une aide financière pour les particuliers vivant dans des logements collectifs. Cette aide s’applique sur les coûts de fourniture et d’installation de point de recharge. Cette aide est versée à l'installateur qui doit la déduire de son devis.

Information complémentaire

Installer un point de recharge en copropriété

Si vous vivez en logement collectif, n’oubliez pas de faire valoir votre droit à la prise ! Ce droit permet de faire (à vos frais) une demande à votre copropriété pour installer un point de charge sur votre place de parking.

Information complémentaire

Faire installer un point de recharge

L’installation d’un point de charge dont la puissance délivrée est strictement supérieure à 3,7kW doit être effectuée par un professionnel ayant la mention IRVE.

Découvrez notre réseau d’électriciens certifiés.

Information complémentaire

Prêt-à-Poser Green’up Access

Pour installer votre point de recharge vous-même, il existe la prise Green’up Access dédiée à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

La prise est livrée dans un pack Prêt-à-Poser avec un disjoncteur différentiel pour protéger vos équipements et une patère de suspension pour le cordon de recharge.

Questions fréquentes

Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message