Que garantit la prise Green’up de Legrand pour recharger mon véhicule électrique ?

Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les véhicules compatibles GREEN’UP System. Notons que la norme impose qu’une charge sur une prise électrique classique soit limitée, car non conçue pour recharger des véhicules électriques (puissance trop élevée). C’est pourquoi ce brevet allie sécurité, simplicité et rapidité.

Information complémentaire

Prise étanche et robuste

Munie d’un volet protecteur, la prise GREEN’UP ACCESS est une prise étanche et robuste. Elle garantit une étanchéité complète contre les projections d'eau et la poussière (IP66) ainsi qu’une résistance aux chocs (IK08). La prise GREEN’UP ACCESS peut être installée en saillie, à l’extérieur, et sur n’importe quelle surface.

Information complémentaire

Protection pour une recharge en toute sécurité

La norme impose que tout point de charge soit installé sur une ligne dédiée. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir dans le tableau électrique un disjoncteur différentiel. Legrand propose un pack Prêt-à-poser GREEN’UP ACCESS, composé d’un disjoncteur différentiel et de la prise renforcée GREEN’UP ACCESS. Cela assure ainsi la protection et la sécurité du véhicule et des équipements.

Information complémentaire

Solution durable

La prise GREEN’UP ACCESS offre de nombreux avantages, alliant praticité et sécurité :

  • une solution économique, avec un temps de charge optimisé et adapté aux véhicules électriques et hybrides rechargeables
  • un confort et une sécurité pendant la recharge grâce à une patère fournie qui permet de suspendre le cordon, évitant toute tension sur la prise

Information complémentaire

green up main 350x350
logos greenup sceau systeme 350x350

Jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise de courant classique

Contrairement à une prise électrique classique, la prise GREEN’UP ACCESS possède un dispositif intégré qui indique au véhicule électrique que vous utilisez une prise renforcée (innovation brevetée). Le véhicule débloquera la charge maximale délivrable par la prise (16A), garantissant ainsi un temps de charge sécurisé jusqu’à 2 fois plus rapide* qu’une prise de courant traditionnelle.

*Pour bénéficier de ce temps de charge optimisé, il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité entre le véhicule électrique et la fiche GREEN’UP SYSTEM auprès de son concessionnaire automobile.

Information complémentaire

pap greenup drivia wn 350x350
smartphone appli homepluscontrol conso 350x350 0

Contrôle de la prise à distance avec le pack connecté

Grâce au pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo, il est possible de contrôler la prise GREEN’UP ACCESS à distance depuis l’application Home + Control de votre smartphone, ou encore par la voix via un assistant vocal. Il est ainsi possible :

  • d’allumer ou couper l’alimentation de la prise à distance
  • de suivre les consommations et favoriser les économies d’énergie
  • de programmer les temps de recharge (heures pleines / heures creuses)

Questions fréquentes

Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus