Quelle est l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique ?

L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.

Demandez gratuitement un devis pour l'installation d'un point de recharge chez vous, réalisée par un professionnel habilité.

Information complémentaire

Bornes Green’UP HOME

Avec différentes puissances de recharge (de 3,7 kw à 22 kw), les bornes Green’UP HOME sont conçues pour recharger votre véhicule en un temps record (à la condition que votre véhicule ait un chargeur embarqué de 22kW).

Robustes et étanches, ces bornes sont dotées d’un dispositif de détection de courants de fuite pour une recharge en toute sécurité.

Nativement connectées, les bornes connectées Green'UP HOME sont pilotables depuis votre smartphone via l'App Home + Control.

Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS

Fournie dans un pack Prêt-à-Poser, la prise Green’UP ACCESS recharge votre véhicule rapidement et en toute sécurité.

Grâce à son innovation brevetée*, votre voiture débloque la charge maximale de la prise pour une recharge 2 fois plus rapide que sur une prise classique. Le disjoncteur différentiel (fourni) s'installe sur une ligne dédiée à la prise et protège le circuit électrique.

*Assurez-vous de la compatibilité entre votre véhicule et la technologie Green’UP SYSTEM auprès de votre concessionnaire.

Information complémentaire

Passer par un pro pour l’installation

Les bornes de recharge dont la puissance délivrée est strictement supérieure à 3,7kW doivent obligatoirement être installées par un professionnel ayant la qualification IRVE.

Trouver un professionnel parmi notre réseau d’électriciens certifiés.

Questions fréquentes

Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message