Comment fonctionne une borne de recharge pour véhicule électrique ?

En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous hésitez à passer à l’électrique ? Découvrez les dispositifs mis en place par l’État pour obtenir une aide financière !
 

Information complémentaire

Recharger avec une borne GREEN’UP PREMIUM

Branchez votre câble de recharge d’abord sur le véhicule, puis sur la borne. 

Un voyant lumineux vous indique l'état de fonctionnement de la borne :

  • vert fixe : borne prête pour la charge
  • bleu intensité variable : charge en cours
  • bleu clignotant : borne prête à charger et en attente d'autorisation
  • rouge fixe ou clignotant : défaut
  • éteint : borne hors-tension ou en veille
  • blanc fixe ou clignotant : appairage du smartphone

À vous de jouer !

Information complémentaire

Des bornes nativement connectées

Les bornes Green'UP HOME vous permettent de piloter à distance, depuis votre smartphone, la recharge de votre véhicule électrique.

Vous pourrez également créer des plannings de charge en fonction de vos habitudes et de votre contrat d'électricité (exemple: heures creuses) ou visualiser vos consommations en kWh et en euros.
 

Information complémentaire

Configurez votre borne avec l'App Home + Control

L’App Home + Control vous donne la possibilité de piloter votre borne depuis votre smartphone et/ou tablette.
Avec les bornes Green’UP HOME et l'application gratuite Home + Control, configurez et contrôlez votre borne à distance !
 

Information complémentaire

Je veux installer une borne 

Vous voulez installer une borne pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable ?
Seuls des électriciens certifiés et agréés par la mention IRVE sont autorisés à installer une borne de recharge.
Nous vous mettons en relation avec un professionnel qualifié près de chez vous !
 

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message