Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?

La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la prise GREEN’UP ACCESS. Cette prise spécialement conçue pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables vous assure une recharge rapide et sécurisée.
 

Information complémentaire

Prise GREEN’UP ACCESS, une prise adaptée

Il est fortement déconseillé d’utiliser une prise domestique pour sa voiture.
N’étant pas adaptée à la recharge de véhicules, 2 principaux inconvénients se dégagent :
 

  • recharge longue : pour une batterie de 50 kWh, comptez plus de 20 heures de charge
  • risques de surchauffe du système électrique

La prise GREEN’UP ACCESS, à mi-chemin entre la prise classique et la borne de recharge, est une prise renforcée qui vous garantit une charge efficace, durable et sécurisée.
 

Information complémentaire

legrand logo greenup sceau systeme 350x350
legrand prise greenup main 350x350

GREEN’UP ACCESS : une prise brevetée

Avec la technologie GREEN’UP SYSTEM*, profitez d’une recharge 2 fois plus rapide que sur une prise domestique.
Ce système breveté permet de délivrer la puissance maximale de la prise et ainsi réduire votre temps de charge.
La prise GREEN’UP ACCESS est livrée dans un pack Prêt-à-Poser avec un disjoncteur différentiel et une patère de suspension pour une charge protégée.


*Pour savoir si votre véhicule est compatible avec la technologie GREEN’UP SYSTEM, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
 

Information complémentaire

Bornes GREEN’UP PREMIUM

Optimisez vos temps de charge avec la gamme de bornes GREEN’UP PREMIUM pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Ces bornes conviennent parfaitement aux parkings résidentiels ou d'entreprises.
Vous projetez d’installer une borne de recharge dans votre copropriété ? Seul un professionnel détenteur de la mention IRVE peut procéder à l’installation.
Contactez gratuitement ce professionnel avec notre réseau d’électriciens certifiés.
 

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message