Comment acheter une borne de recharge ?

Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge. Ce service est réservé aux professionnels. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret 2017-26 du 12 janvier 2017).
Si vous souhaitez installer un point de charge dans le garage de votre maison, dirigez-vous vers la prise renforcée GREEN’UP ACCESS, adaptée et aménagée pour les habitations individuelles.
 

Privilégiez la borne pour la copropriété et l’entreprise

Les bornes de recharge GREEN’UP PREMIUM pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont appropriées pour les parkings des copropriétés et des entreprises.
Rechargez votre véhicule rapidement et en toute sécurité grâce à :

  • une capacité de charge de 16A à 32A
  • un système de protection intégrée

 

Contrôlez et sécurisez votre équipement :

  • via l’App. EV Charge light pour verrouiller l’utilisation de la borne
  • par identification avec un lecteur de badge intégré
     

Choisissez la prise GREEN’UP ACCESS pour votre maison

Si vous vivez dans un logement individuel, privilégiez la prise GREEN’UP ACCESS.
Vendue dans un pack Prêt-à-Poser, elle est livrée avec tous les équipements pour vous garantir une charge rapide, sécurisée et dans les normes :

  • une prise renforcée avec un système breveté permettant de délivrer jusqu'à 16A
  • un disjoncteur différentiel pour sécuriser vos appareils, à raccorder sur une ligne dédiée (conforme à la norme NF C 15-100)
  • une patère de suspension destinée au cordon de recharge 
     

Où trouver une borne de recharge ?

Les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont vendues exclusivement aux professionnels.
Contactez un de nos électriciens certifiés pour faire installer une borne de recharge chez vous !
 

Questions fréquentes

Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...

En savoir plus

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.

En savoir plus

Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...

En savoir plus

Pour favoriser le développement de l’éléctromobilité, les points de charge sont déployés partout. Aujourd’hui, il est possible de recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, sur des parkings privés et publics, sur son lieu de travail ou encore sur des...

En savoir plus

Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...

En savoir plus

En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...

En savoir plus

En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GREEN’UP PREMIUM est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne. La charge...

En savoir plus

Les bornes de recharge se déploient dans plusieurs secteurs : parking d’un centre commercial, stationnements publics, etc.
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge. 
Les bornes de recharge sur la place...

En savoir plus

Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...

En savoir plus

La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...

En savoir plus
Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message