Comment payer la recharge de sa voiture électrique aux bornes de recharge d'un parking public ?

Les bornes de recharge se déploient dans plusieurs secteurs : parking d’un centre commercial, stationnements publics, etc.
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge
Les bornes de recharge sur la place publique disposent de terminaux de paiement électronique et vous permettent de payer sans contact par carte bancaire, ou avec votre smartphone chez certains opérateurs comme Total ou Ionity.
 

Installez un point de charge chez vous

La majorité des personnes possédant une voiture électrique ou hybride rechargeable possède un point de charge à domicile. Legrand vous propose des bornes et des prises conçues pour une recharge rapide et sécurisée de votre véhicule.

Prise GREEN’UP ACCESS

La prise GREEN’UP ACCESS est une prise renforcée appropriée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables
Dotée d’un système breveté, elle vous garantit une rapidité de charge 2 fois supérieure à une prise domestique.
 

Je veux un devis
legrand femme branche prise greenup access 700x700

Bornes green’up premium

Si vous résidez dans une copropriété, optez pour les bornes GREEN’UP PREMIUM !
Ces bornes vous offrent une haute capacité de charge en toute sécurité.
Disponibles en Mode 2 ou Mode 2+3, rechargez votre véhicule en un temps record :

  • 40min* sur une installation en triphasé
  • 2h à 3h* sur une installation en monophasé

Avec une détection intégrée de défaut des fuites de courant continu, ces points de charge protègent votre installation et votre véhicule.

* Temps de charge moyen pour 100km.
 

Installer une borne
legrand recharge borne greenup parking entreprise 700x700

Information complémentaire

Prise GREEN’UP ACCESS : un pack tout en un

La prise est vendue dans un pack Prêt-à-Poser.

Ce pack vous met à disposition tous les équipements nécessaires pour une installation sécurisée, conforme aux normes et durable.
Il comprend en plus de la prise :

  • un disjoncteur différentiel pour assurer la protection du matériel sur une ligne dédiée à la prise (imposée par la norme NF C 15-100)
  • une patère de suspension destinée au boîtier de contrôle du cordon de recharge pour une charge sécurisée et confortable 
     

Information complémentaire

Comment installer ma borne de recharge ?

La réglementation indique que seuls les professionnels qualifiés et ayant la mention IRVE ont la possibilité de réaliser l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Profitez de notre réseau d’électriciens certifiés et prenez contact avec un professionnel !
 

Questions fréquentes

Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message