Quelle borne de recharge choisir ?

En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et dirigez-vous vers une prise pour un logement individuel.

Information complémentaire

Comparatif : bornes et prise pour véhicules électriques

Dans 65% des cas, un particulier achète un véhicule électrique ou hybride rechargeable comme second véhicule. 
Si vous habitez au sein d’une habitation individuelle et que vous parcourez moins de 100km par jour, privilégiez la prise renforcée Green’UP ACCESS.
Si vous possédez un parking dans une copropriété, les bornes Green’UP HOME sont plus appropriées.
En plus d’être un investissement dans le long terme, elles offrent des conditions de charge optimales
 

Information complémentaire

Bornes Green’UP HOME: pour qui ?

Conçues principalement pour le secteur tertiaire, les bornes de recharge Green’UP HOME s’intègrent parfaitement dans le cadre d’une entreprise ou d’une copropriété.

Les bornes sont disponibles :

  • en monophasé ou triphasé
  • en Mode 3 ou Mode 2 et 3
  • de 3,7 à 22 kW


 

Information complémentaire

Je veux installer une borne de recharge

Contrairement à la prise renforcée Green’UP ACCESS, les bornes de recharge ne peuvent pas être installées par un particulier. La puissance délivrée de ces équipements dépasse les 3,7kW.
Pour installer une borne de recharge, vous devez faire appel à un professionnel agréé de la mention IRVE.
Trouvez ce professionnel sur notre réseau d’électriciens certifiés !
 

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de...
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus