Comment effectuer l'installation de ma prise de recharge pour voiture électrique ?

Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw, pensez à faire appel à notre réseau d’électriciens certifiés.

Information complémentaire

Types de protection à prévoir

La pose d'une prise Green'UP nécessite d'avoir un disjoncteur différentiel dédié à celle-ci. Une seule protection pour plusieurs prises ne sera pas possibles comme c'est le cas sur une installation standard.

Si on utilise un interrupteur différentiel + un disjoncteur, l'interrupteur différentiel doit être dédié à la prise et ne doit pas être commun à d'autres fonctions.

Que l'on choisisse de protéger sa prise avec un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel + un disjoncteur, le différentiel retenu aura une valeur de 30mA et sera de type A (a minima) ou de type F. Ce dernier garantit une meilleure immunité aux déclenchements intempestifs. 

Pour l'utilisation d'une prise Green'UP avec protection disjoncteur différentiel 20A 30mA de type F en résidentiel individuel, la longueur de câble d'alimentation d'une section de 2,5mm² doit être de 50m au maximum.

Information complémentaire

Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS

Legrand propose un pack Prêt-à-Poser avec la prise renforcée Green’UP ACCESS pour une installation en fixation saillie, à raccorder au tableau électrique via une ligne dédiée, protégée par un disjoncteur différentiel (fourni). Ce pack contient également une patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge.

Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS connectée

Le pack de démarrage Drivia with Netatmo permet d’installer la prise Green’UP ACCESS pour un contrôle à distance.

En plus du matériel fourni dans le Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, le pack de démarrage contient 1 pack module Control et un contacteur connecté pour le tableau électrique. Ainsi, vous pouvez via l’application Home + Control et un assistant vocal :

  • autoriser ou bloquer la recharge à distance
  • programmer des plages horaires de recharge
  • suivre vos consommations

Information complémentaire

Green’UP HOME : les bornes nativement connectées

Pour plus de puissance, choisissez les bornes de recharge connectées Green'UP HOME ! Fabriquées en France, ces bornes offrent une expérience utilisateur optimale avec notamment leur voyant LED qui indique clairement leur état de fonctionnement. À installer en intérieur ou en extérieur, sur pied ou sur un mur, elles sont aussi performantes que faciles d'utilisation.

Nativement connectées, elles sont pilotables depuis votre smartphone sur l'App Home + Control. Vous pourrez ainsi lancer la charge de votre véhicule à distance !

Et en raccordant la fonction TIC du compteur Linky à la borne, il est également possible de faire des économies d'énergie en activant votre borne au moment le plus propice (pendant les heures creuses, notamment). 

Information complémentaire

Faites appel à un pro

Si vous souhaitez faire installer votre point de charge par un professionnel, découvrez le réseau d'électriciens certifiés par Legrand pour une installation sécurisée et conforme aux normes.

Vidéos

Tutoriel Legrand

Questions fréquentes

Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message