Information complémentaire

Que dit la norme ?
La recharge de véhicules électriques peut engendrer des risques si le matériel n’est pas adéquat. Le professionnel s’assure de la sécurité de votre équipement tout en identifiant vos besoins : le type de véhicule, le type d’usage (recharge de nuit ou à tout moment), etc.
Le guide pratique UTE C 15-722 / UTE C 17-722 aide les
installateurs à proposer des installations qui répondent aux besoins de recharge des véhicules électriques de façon
optimale et en garantissant la sécurité.
Information complémentaire

Aides gouvernementales
En plus des aides en provenance des régions, départements et collectivités territoriales, vous pouvez bénéficier d’une aide à l’installation de votre borne de recharge avec le Crédit d’Impôt à la Transition Energétique (CITE). Il s’agit d’un crédit d’impôt de 75 % du montant des dépenses dans la limite de 300€ (frais de pose inclus). Cette aide est limitée à 1 borne pour une personne et à 2 bornes pour un couple.
Information complémentaire

Contactez un professionnel
L’installation d’une borne de recharge strictement supérieure à 3,7kW, doit impérativement être effectuée par un professionnel détenteur de la mention IRVE certifiée par Qualifelec/AFNOR Certification. Ce professionnel sera alors en mesure de réaliser une installation fiable et sécurisée en vous proposant une solution adaptée et répondre à vos besoins.
Information complémentaire

Borne de recharge connectée Green'UP HOME
Vous souhaitez pouvoir recharger votre véhicule électrique chez vous, pouvoir démarrer la charge à distance et faire des économies d'énergie ? Optez pour la borne connectée Green'UP Home !
Nativement connectée, elle peut être contrôlée depuis votre smartphone via l'App Home + Control, et permet de planifier les charges pendant les heures creuses en raccordant la fonction TIC du compteur Linky à la borne. L'application permet également de suivre et d'analyser vos consommations, et de recevoir des notifications qui indiquent la fin de la charge afin que la borne puisse être mise hors tension.
Fabriquée en France et offrant une expérience utilisateur optimale, elle peut être installée en intérieur comme en extérieur, et sur un pied ou accrochée à un mur, selon vos besoins.
Information complémentaire

Découvrez la prise de recharge pour véhicule électrique
Le prêt-à-poser GREEN'UP ACCESS pour permettra de recharger quotidiennement et en toute sécurité la batterie de votre véhicule jusqu’à 2 fois plus rapidement qu’avec une prise normale grâce au système de reconnaissance breveté Legrand.
Installez-la directement chez vous grâce au tuto d'installation.
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.