Existe-t-il des primes ou des aides pour l'achat d'un véhicule électrique ?

Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.

Information complémentaire

Bonus écologique et prime à la conversion

L’État vous accompagne pour tout achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Ces 2 dispositifs vous permettent de cumuler jusqu’à 13000 € d’aides.

Information complémentaire

Crédit d’impôt à la transition énergétique

Le crédit d’impôt à la transition énergétique est une aide pour l’installation d’un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Destinée aux particuliers, cette aide est à hauteur de 75% du prix du matériel (jusqu’à 300€, frais de pose inclus). Le dispositif est limité à 1 point de charge par personne seule et 2 pour un couple.

Information complémentaire

Programme Advenir

Le programme Advenir est une aide financière réduisant les coûts de fourniture et d’installation de point de recharge. Il est destiné aux parkings privés (entreprises), aux espaces publics et aux résidences collectives. Cette aide est à demander à son installateur.

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message