Comment effectuer l’installation moi-même de ma borne de recharge pour voiture électrique ?

Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de l’électricité. Ce dernier doit obligatoirement être détenteur de la mention IRVE.

Information complémentaire

Norme d’installation

L’installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables doit être conforme aux normes pour une utilisation sécurisée et fiable. Il est interdit pour un particulier d’installer lui-même une borne de recharge dont la puissance est strictement supérieure à 3,7kW. Faites appel à un pro ayant la mention IRVE.

Le guide UTE C 15-722 / UTE C 17-722 va permettre à l’installateur de vous proposer une installation qui réponde au besoin de recharge de votre véhicule électrique de façon optimale et en garantissant la sécurité.

Information complémentaire

Aide à l’installation d’une borne de recharge

Le gouvernement aide les particuliers à l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable avec le Crédit d’Impôt à la Transition Energétique (CITE). Le montant de cette aide est de 75% du prix du matériel dans la limite de 500€ (frais de pose inclus). Ce dispositif se limite à 1 borne pour une personne seule et à 2 bornes pour un couple.

Information complémentaire

Faites appel à un pro !

Afin d’installer une borne de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, dont la puissance délivrée est strictement supérieure à 3,7kW, le professionnel doit obligatoirement avoir la mention IRVE.

Cette qualification atteste que le professionnel maîtrise les principales dispositions réglementaires et normatives et qu’il est opérationnel pour installer des infrastructures de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable. De plus, il est capable de répondre aux besoins du client et de proposer des solutions adaptées. Il vous garantira une installation sécurisée, fiable et conforme aux normes.

Cette mention est obtenue par le biais de formations proposées par Legrand qui délivre une attestation afin de constituer un dossier auprès de Qualifelec et/ou Afnor. C’est cette attestation qui permet d’obtenir la mention IRVE.

Contactez un électricien certifié par Legrand, ayant la mention IRVE !

Information complémentaire

Borne de recharge connectée Green’UP HOME

Nativement connectées, les bornes de recharge Green’UP HOME sont pilotables à distance avec votre smartphone, via l’App Home + Control. Simplement installées sur un mur ou sur pied en intérieur ou en extérieur, elles offrent performance et facilité d’utilisation, en plus de la sécurité.

Elles sont fabriquées en France et permettent de faire des économies d’énergie en activant la recharge au meilleur moment, pendant les heures creuses, par exemple, grâce au raccordement avec la fonction TIC du compteur Linky. Il est également possible de forcer la recharge en dehors des heures programmées en appuyant sur le bouton principal de la borne.

Information complémentaire

Une autre solution de recharge pour voiture électrique ?

Optez pour le prêt-à-poser Green'UP ACCESS pour véhicule électrique. 

Cliquez sur "Voir le tuto d'installation" pour installer vous-même la prise Green'UP ACCESS chez vous.

Vidéos

Tutoriels Legrand

Questions fréquentes

Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message