Comment piloter à distance la prise de recharge de ma voiture électrique ?

Découvrez le pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, une solution connectée dédiée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Pratique, le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté vous permet de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance avec l’App Home + Control et/ou via un assistant vocal (connexion internet nécessaire pour utiliser l’application).

Information complémentaire

Pourquoi la prise GREEN’UP ACCESS ?

Si vous vivez dans une maison individuelle, il est possible d’utiliser pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS pour recharger votre voiture électrique. Celui-ci vous garantit une installation et une recharge facile, rapide et sécurisée, en local comme à distance avec l’application Home + Control).

Ce pack contient tout le matériel requis pour assurer une recharge en toute sécurité (pour l’utilisateur du système et pour les appareils) et la durabilité de vos équipements.

  • 1 prise renforcée Green’UP ACCESS
  • 1 disjoncteur différentiel
  • 1 patère de suspension

Information complémentaire

Optez pour la solution connectée !

Le pack de démarrage connecté vous permet de piloter votre prise Green’UP ACCESS et de programmer vos temps de charge : vous pouvez ainsi adapter la recharge à vos habitudes de vie. Avec l’App Home + Control, vous pouvez gérer l’utilisation de votre prise sans vous déplacer (vérifier qu’elle fonctionne par exemple), et garder un œil sur vos consommations en temps réel (données qui concernent le système, comme la puissance notamment).

Le pack contient les mêmes produits que le pack Prêt-à-poser classique :

  • 1 prise renforcée Green’UP ACCESS
  • 1 disjoncteur différentiel
  • 1 patère de suspension

Avec en plus :

  • 1 pack module Control
  • le contacteur connecté (pour le tableau électrique)

Information complémentaire

Et les bornes de recharge ?

La gamme des bornes Green’UP HOME est idéale si vous résidez en copropriété.

Cette gamme est composée de plusieurs bornes sur lesquelles l’utilisateur se branche pour recharger son véhicule, avec différentes fonctionnalités qui présentent tous les besoins et usages spécifiques à offrir à chacun.

Nativement connectée, vous pouvez programmer et piloter à distance la borne de recharge via l’App Home + Control en temps réel.

Information complémentaire

Trouvez un pro pour installer votre point de charge

Les bornes de recharge ne peuvent pas être installées par un particulier car elles font partie des modèles de points de charge dont la puissance est strictement supérieure à 3,7kW.

L’installation de ces wallbox (appareils de recharge domestique : borne intelligente ou prise) doit obligatoirement être réalisée par un professionnel ayant la mention IRVE.

Pour vos travaux d’installation de wallbox, Legrand vous met en relation avec l’un de ces professionnels via son réseau d’électriciens certifiés.

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
En savoir plus
Legrand propose un large panel de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables : bornes monophasées, triphasées, en Mode 2 ou Mode 2 + 3, etc. Si votre entreprise ou logement utilise une alimentation en triphasé, découvrez nos bornes GREEN’UP PREMIUM.
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus