A combien s'élève le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique ?

Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables !

Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce dispositif, le gouvernement propose une autre aide à l’achat, avec la prime à la conversion, et également une aide pour l’installation de points de charge : Programme Advenir et le Crédit d’Impôt sur la Transition Énergétique.

Le bonus écologique et la prime à la conversion sont cumulables. Ainsi, vous pouvez atteindre jusqu’à 12000€ d’aides !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Conditions pour prétendre au bonus écologique

Vous pouvez prétendre au bonus écologique seulement si :

  • vous achetez un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf
  • vous louez un véhicule électrique ou hybride rechargeable pendant 2 ans minimum
  • le véhicule émet moins de 50g/km de CO2
  • vous êtes propriétaire du véhicule pendant au moins 6 mois et avez fait au moins 6000km

À combien ai-je le droit ?

Le montant du bonus écologique varie entre 1000€ et 6000€. Il est déterminé en fonction : de votre statut (particulier ou entreprise), du type de véhicule (véhicule électrique ou hybride rechargeable), de la valeur du véhicule et de son usage.

Aides pour les véhicules Électriques

  • véhicules inférieurs à 45000€ : 6000€
  • véhicules entre 45000€ et 60000€ : 2000€
  • véhicules utilitaires légers* supérieurs à 60000€ : 2000€
  • véhicules à hydrogène supérieurs à 60000€ : 2000€

* Les véhicules utilitaires légers sont les véhicules de transport commercial (marchandises ou personnes) ne dépassant pas les 3,4 tonnes. Ils comprennent les camionnettes, fourgonnettes…

legrand recharge vehicule electrique main 700x700

Aides pour les véhicules hybrides rechargeables

Concernant les véhicules hybrides rechargeables, plusieurs critères sont à remplir pour bénéficier du bonus écologique.

Vous pouvez bénéficier d’une aide de 1000€ si votre véhicule  :

  • a une autonomie de 50km minimum
  • émet entre 21 et 50g/km de CO2
  • a une valeur maximale de 50000€
legrand recharge vehicule hybride parking 700x700

Information complémentaire

Particularité pour les poids lourds et les Outre-mer

Pour les poids lourds, autobus et autocars électriques et/ou à hydrogène, sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique jusqu’à 50000€.

Si vous résidez en outre-mer, le montant du bonus écologique est majoré de 1000€.

Information complémentaire

Prime à la conversion

La prime à la conversion est un dispositif qui s’applique aussi bien aux véhicules neufs que d’occasion.

Au même titre que le bonus écologique, cette prime est une aide financière pour l’achat d’un véhicule.

En contrepartie de cette aide, vous devez envoyer votre ancien véhicule, plus polluant, à la casse.

Les véhicules concernés sont :

  • les véhicules électriques d’une valeur inférieure à 60000€
  • les hybrides rechargeables avec une autonomie de 50km minimum et qui rejettent moins de 50g/km de CO2

Information complémentaire

Aides à l’installation d’un point de charge

En plus des aides à l’achat d’un véhicule électrique et hybride rechargeable, l’État met en place un soutien financier à l’installation de point de charge.

Ces deux aides sont :

  • le programme Advenir
  • le Crédit d’Impôt sur la Transition Énergétique

Ces deux dispositifs vous permettent de réduire le coût d’achat et de pose pour tout point de charge.

Information complémentaire

Rechargez avec la prise GREEN’UP ACCESS

Vous souhaitez acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable mais vous appréhendez le temps de charge ? Legrand se joint à la transition écologique et propose la prise GREEN’UP ACCESS.

Livrée en pack Prêt-à-Poser, cette prise renforcée spécialement conçue pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables assure une recharge rapide et sécurisée de votre véhicule.

Information complémentaire

Bornes de recharge GREEN’UP PREMIUM

Si vous cherchez un point de charge à haute performance, les bornes de recharge GREEN’UP PREMIUM vous offrent à la fois un temps de charge optimal et sécurisé.

Le temps de charge moyen pour 100km est de :

  • 2 à 3h avec une borne monophasée
  • 40 min avec une borne triphasée

À noter : les bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne peuvent être installées que par des professionnels ayant la mention IRVE.

Information complémentaire

Je veux faire installer mon point de charge

Contactez notre réseau d’électriciens certifiés et trouvez un professionnel qui sera en mesure d’installer votre point de charge en respectant les normes et les réglementations en vigueur.

Questions fréquentes

Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
En savoir plus
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
En savoir plus
Le prix d’une borne de recharge dépend : du type de borne choisi du coût de pose appliqué par l’installateur   Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message