Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique.
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites en part à l’installateur, car il est susceptible de vous fournir lui-même le produit.
Notre réseau d’électriciens certifiés vous met en relation avec des professionnels qualifiés pour tous vos projets d’installation !
GREEN’UP ACCESS, une prise adaptée à votre véhicule
La prise GREEN’UP ACCESS est destinée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle vous garantit un temps de charge rapide grâce au brevet exclusif Legrand.
La prise est vendue dans un pack Prêt-à-Poser.
Assurez la protection de vos équipements avec :
- un disjoncteur différentiel pour une charge sécurisée
- une patère pour suspendre le câble de recharge
*Pour assurer une pleine puissance de charge, votre véhicule doit être compatible avec la technologie GREEN’UP SYSTEM. Rapprochez vous de votre concessionnaire pour en vérifier la compatibilité.
![legrand pack pap greenup access 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-pack-pap-greenup-access-700x700_0.jpg?itok=EAEmHXjX)
![legrand pack demarrage greenup connecte 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-pack-demarrage-greenup-connecte-700x700.jpg?itok=NPw1wj3k)
Optez pour la solution connectée
Vendue dans un pack de démarrage, pilotez la prise GREEN’UP ACCESS connectée avec l’App Home + Control et/ou un assistant vocal :
- choisissez les temps de charge (heures pleines ou heures creuses)
- commandez l’alimentation de la prise à distance (ON/OFF)
- mesurez l'énergie consommée
Pourquoi pas une borne ?
Vous avez besoin de recharger souvent votre véhicule et dans un temps limité ?
Choisissez les bornes GREEN’UP PREMIUM pour un temps de charge optimal et en toute sécurité.
La gamme comprend plusieurs bornes et s’adapte à vos besoins : en monophasé ou triphasé, avec 1 ou 2 modes de recharge.
L’installation d’une borne de recharge ne peut être effectuée que par un professionnel ayant la mention IRVE.
Retrouvez ce professionnel parmi nos électriciens certifiés Legrand.
![legrand borne greenup premium plastique 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-borne-greenup-premium-plastique-350x350.jpg?itok=O0LvaSo7)
![legrand logo electriciens certifies 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/legrand-logo-electriciens-certifies-350x350.jpg?itok=QaJXkT5s)
![legrand aides financieres installation points charge 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-aides-financieres-installation-points-charge-700x700.jpg?itok=7Zka8n-g)
Aides à l’installation d’un point de charge
Plusieurs aides existent pour facilité l’accès à l’installation de points de charge.
Parmi les dispositifs mis en place :
- le Crédit d’Impôt à la Transition Énergétique : couvre 75% des dépenses dans la limite de 300€
- le programme Advenir : aide financière pour le matériel et l’installation réservée aux parkings collectifs (résidences, entreprises, espaces publics)
Questions fréquentes
Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge. En savoir plus
Existe-t-il des primes ou des aides pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge. En savoir plus
Que garantit la prise Green’up de Legrand pour recharger mon véhicule électrique ?
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les... En savoir plus
Quelle borne de recharge choisir ?
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et... En savoir plus
A combien s'élève le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce... En savoir plus
Comment payer la recharge de sa voiture électrique aux bornes de recharge d'un parking public ?
Les bornes de recharge se déploient dans plusieurs secteurs : parking d’un centre commercial, stationnements publics, etc.
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge.
Les bornes de recharge sur la place... En savoir plus
La réglementation autorise-t-elle l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique dans le parking de ma copropriété ?
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic... En savoir plus
Mon installateur doit-il avoir une formation spécifique pour installer ma borne de recharge pour voiture électrique ?
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la... En savoir plus
Comment utiliser les bornes de recharge électrique ?
Avant le 1er janvier 2025, la réglementation impose à tous les parkings non résidentiels d’être équipés de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En prévision de cette réglementation, les opérateurs de charge se déploient dans plusieurs secteurs... En savoir plus
Existe-t-il des bornes de recharge pour une installation triphasée ?
Legrand propose un large panel de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables : bornes monophasées, triphasées, en Mode 2 ou Mode 2 + 3, etc. Si votre entreprise ou logement utilise une alimentation en triphasé, découvrez nos bornes GREEN’UP PREMIUM. En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.