Mon installateur doit-il avoir une formation spécifique pour installer ma borne de recharge pour voiture électrique ?

Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la mention IRVE.

Information complémentaire

Faites appel à un pro ayant la mention IRVE

Contacter un électricien pour installer votre borne de recharge pour véhicule électrique ne suffit pas. En effet, en plus de devoir être qualifié, cet électricien doit détenir la mention Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE). Suite au décret n°2017-26 de 2017, les professionnels de l'électricité doivent avoir une qualification pour installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW. Cette qualification se traduit par la mention IRVE remise par Qualifelec, Afnor Certification ou Qualit EnR.

Information complémentaire

Mention IRVE : l’assurance d’une installation sécurisée

La mention IRVE est indispensable pour répondre aux exigences de sécurité et garantir le bon fonctionnement du matériel sur le long terme. Pour obtenir cette mention, une formation dédiée doit être réalisée par le professionnel de l'électricité. Suite à cette formation, ce professionnel est en mesure :

  • d’identifier et d’apporter la meilleure solution selon à vos besoins 
  • d’installer vos équipements conformément aux réglementions et aux normes en application

Legrand propose cette formation aux électriciens et installateurs qualifiés.
 

Information complémentaire

On vous trouve un pro !

Le réseau d’électriciens certifiés par Legrand vous met en relation avec un professionnel de l'électricité apte à installer une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Contactez un électricien près de chez vous ! 
 

Information complémentaire

Installez vous-même la prise GREEN’UP ACCESS


Si vous voulez installer un point de charge chez vous sans passer par un professionnel, dirigez-vous vers la prise de recharge GREEN’UP ACCESS. Positionnée entre la borne de recharge et la prise de courant classique, cette prise renforcée dispose d’une technologie qui libère la puissance maximale de la prise. Ainsi, vous pouvez recharger votre véhicule jusqu'à 2 fois plus rapidement qu’avec une prise domestique*. La prise de recharge GREEN’UP ACCESS est disponible en saillie dans un pack Prêt-à-Poser qui vous fournit le matériel requis pour une installation sécurisée.

*Rapprochez-vous de votre concessionnaire afin de vérifier la compatibilité de votre véhicule et de votre câble de recharge avec le système Green Up Access.

Questions fréquentes

Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus