Combien coûte une borne de recharge pour voiture électrique ?

Le prix d’une borne de recharge dépend :

  • du type de borne choisi
  • du coût de pose appliqué par l’installateur

Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Cette mention est délivrée par Qualifelec, Afnor Certification ou Qualit EnR.
L’achat d’une borne est donc couplé par le prix de l’installation.
 

Information complémentaire

Quel est le prix d’une borne de recharge ?

Concernant les bornes de recharge, l’achat de la borne seule ne peut pas être le seul coût à prendre en compte. En effet, vous ne pouvez pas installer votre borne vous-même. En plus du matériel, le coût de la main d’œuvre s’ajoute au prix final.
 

Information complémentaire

Borne de recharge connectée Green'UP HOME

Démarrez la charge de votre véhicule électrique à distance, créez des plannings de charge, soyez averti quand la charge est terminée grâce aux notifications, forcez la charge hors planning si nécessaire, ou encore suivez vos consommations avec des bilans, le tout depuis l'App Home + Control sur votre smartphone et avec à la borne Green'UP HOME nativement connectée et fabriquée en France

Et pour faire des économies d'énergie, lancez la recharge pendant les heures creuses, grâce au raccordement de votre borne à la fonction TIC du compteur Linky.

Information complémentaire

Prêt-à-Poser GREEN’UP ACCESS : un pack complet

La prise GREEN’UP ACCESS reste un excellent compromis entre la prise domestique et la borne.
Elle est livrée dans un pack Prêt-à-Poser qui vous fournit tous les équipements nécessaires pour une recharge sécurisée :

  • un disjoncteur différentiel pour une protection dédiée à la prise (selon la norme NF C 15-100)
  • une patère de suspension réservée au boîtier de contrôle du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise
     

Sur les prix des points de charge, l’État vous accompagne

Pour encourager les Français à passer à l’électrique, les Pouvoirs Publics ont mis à disposition des aides financières à l’installation d’un point de charge.
Que ce soit pour les logements collectifs, individuels et même les entreprises, tous peuvent bénéficier de ces dispositifs !
 

Information complémentaire

Crédit d’impôt transition écologique : une aide pour les particuliers

Ce crédit est égal à 75% de la valeur des équipements dans la limite de 300€ par système de charge (frais d’installation inclus).

Il est destiné :

  • aux particuliers propriétaires d’un logement 
  • aux résidences principales, secondaires et copropriétés

Information complémentaire

Programme advenir : équipez vos parkings

Les particuliers, professionnels ou collectivités peuvent bénéficier de la prime Advenir.
Les coûts du matériel et de la pose s’élèvent à :

  • 30% pour la flotte d’entreprises
  • 60% pour les espaces publics
  • 50% pour les logements collectifs

Information complémentaire

Je veux une borne de recharge

Vous avez pour projet d’installer un point de charge dans votre entreprise ou sur votre place de parking ?
Les professionnels ayant la mention IRVE sont les seuls autorisés à réaliser l’installation des bornes de recharge.
Cherchez un installateur agréé parmi nos artisans électriciens certifiés !
 

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de...
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message