Combien coûte l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?

Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par un professionnel détenteur de la mention IRVE délivrée par Qualifelec, Afnor Certification ou Qualit EnR.
Trouvez un installateur près de chez vous parmi nos électriciens certifiés.
 

Information complémentaire

Alternative à la borne : la prise GREEN’UP ACCESS

La prise GREEN’UP ACCESS convient parfaitement à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour les habitations individuelles.
Ressemblant d’apparence à une prise extérieure standard, cette prise renforcée dispose d’un système breveté* exclusif Legrand. Il permet de libérer la puissance maximale de la prise au contact du véhicule, ce qui réduit vos temps de charge !

*Pour que le système soit effectif, votre véhicule doit être compatible avec la technologie GREEN’UP SYSTEM. Rapprochez-vous de votre concessionnaire pour en vérifier la compatibilité.
 

Information complémentaire

Aides pour réduire le prix d’installation

Plusieurs dispositifs sont mis à votre disposition pour vous accompagner dans l’acquisition de points de charge.
Parmi ces aides :

  • le Crédit d’Impôt à la Transition Énergétique pour équiper une maison, à hauteur de 75% des dépenses. Il est plafonné à 2400€ pour une personne seule et à 4800€ pour un couple soumis à une imposition commune
  • le programme Advenir : prévu pour les logements collectifs, cette aide vous accompagne dans votre projet d’installation de bornes de recharge
     

Information complémentaire

Faites valoir votre droit à la prise

Le droit à la prise permet aux habitants en copropriété de bénéficier d’une solution* pour la recharge de leur véhicule sur leur place de parking.
Pour faire valoir ce droit, déposez une demande au syndic de votre copropriété et à votre propriétaire avec une description détaillée des travaux.
Le syndicat dispose alors de 3 mois pour s’opposer à votre demande.

*L’installation du point de charge reste à vos frais.
 

Information complémentaire

Installer une borne de recharge

Pour installer une borne de recharge, vous devez obligatoirement vous diriger vers un professionnel ayant la mention IRVE.
Si vous souhaitez d’abord réaliser un devis, consulter gratuitement notre réseau d’électriciens certifiés et trouver un professionnel qualifié.
 

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la...
En savoir plus
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message